This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:PCIe x4 端口是否支持非 SSC、独立的基准时钟?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567915/tda4ah-q1-does-pcie-x4-port-support-non-ssc-separate-reference-clocks

器件型号:TDA4AH-Q1


工具/软件:

您好、  

我正在制作一个 TDA4AH 定制板、将与另一块板通信。

此 PCIe 链路将位于 Jacinto 的 SerDes1 模块上。 我目前不知道我是否会从另一个板接收 100MHz PCIe 基准时钟、因此我希望我可以将自己的基准 100MHz 时钟输入到串行器/解串器模块、并让另一个板使用自己的基准时钟。  

我相信如果时钟精度 在几百 ppm 以内、PCIe 标准就允许进行该设置。  

TRM PCIe 第 12.2.3.1.1 节规定了“具有独立展频的独立参考时钟 (SRIS)“、但我认为我不会有展频时钟。  

这里有两个问题:

1. 我想确认 TDA4AH 是否支持具有单独参考时钟(即无共享时钟)的第 3 代 PCIe 链路?

2.如果是,时钟不是扩频是可以的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个 SRIS(具有独立扩展的单独 REFCLK)和 SRNS(无扩展的单独 REFCLK)都受支持。 由于 RC 和 EP RefClk 之间的 ppm 差异更小、SRNS 实际上将具有更好的性能。

    此外、TDA4AH 可以在内部为 PCIe 生成自己的 100MHz REFCLK、因此不需要外部 REFCLK 发生器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!