This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:超频至 1.6GHz 并符合散热解决方案要求

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568184/sk-am62p-lp-overclocking-to-1-6-ghz-and-thermal-solution-requirements

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们目前正在使用 AM62P 处理器开发高性能嵌入式应用、并正在探索更大限度提高其处理能力的选项。

我们的性能目标表明、更高的时钟速度将是有益的。 目前、处理器以其标称速度(最高 1.4 GHz)运行。 我们正在研究将频率提高到 1.6GHz 的可行性

为了继续我们的评估、我们有以下问题:

  1. 超频可行性:在技术上是否可行并支持以 1.6 GHz 的持续频率操作 AM62P 处理器?

    如果是、您能否提供指导或指向有关如何配置此功能的文档?

  2. 热管理:如果可以在 1.6GHz 频率下工作、我们预计热输出会显著增加。 请提供:

    • 此频率下的功耗或热设计功耗增加的估计值?

    • 有关选择合适的主动冷却解决方案(风扇和/或散热器)的指导? 具体而言、为了确保温度保持在其规定的限值内、我们应针对冷却组件设置多大的热阻?

  3. 可靠性和保修:如果处理器的运行频率超过官方规定的最大频率、对其长期可靠性、使用寿命和保修有何潜在影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj、

    感谢您的查询。

    请遵循数据表以下部分中的 OPP 表。

    表 6-1. 器件速度等级

    如果您的要求超出了数据表规范但尚未经过测试、请联系您正在工作的 TI FIED 团队。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj、

    我与专家进行了检查。

    我们不支持超出数据表中定义的限值运行。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的及时回复和确认官方支持立场。

    我知道不支持超出数据表限值的操作、继续操作需自行承担风险。

    为了我们的内部研发和评估目的,我们仍然希望尝试这种实验。 为了确保我们在此测试过程中正确管理热量、您能为评估板推荐兼容的主动冷却解决方案(散热器和风扇)吗?  散热器/风扇组合的特定器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj、

    谢谢你。  

    我完成了所需的内部检查、并接收了不建议根据数据表规范操作处理器的输入 、因此未进行测试。

    为了实现我们的内部研发和评估目的、我们仍然希望尝试这种实验。 为了确保我们在此测试过程中正确管理热量、您能为评估板推荐兼容的主动冷却解决方案(散热器和风扇)吗?  散热器/风扇组合的特定器件型号。

    除了指出上面的答案之外、我没有其他的建议。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的澄清。 我理解并尊重 TI 关于不针对数据表规格之外的用例提供建议的立场。

    让我重新提出标准作业信封的问题。

    为了官方数据表规格范围内的最大负载下运行 SK-AM62P-LP 电路板是否存在已知的兼容散热器和风扇解决方案?

    在机械上与电路板兼容的冷却解决方案的任何器件型号或参考、都是我们热设计的良好起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj、

    谢谢你。  

    我们尚未提供 SK 上的散热器配置。 我不建议在散热器上提供电流。

    我建议您考虑执行一些热仿真。

    我们在 TI.com 上提供了紧凑热模型

    如果需要详细的热模型、则根据保密协议提供该模型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa. 

    谢谢您、

    如果需要详细的热模型、则根据保密协议提供该模型。

    我们与 TI 签订了一份有效的 NDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj、

    谢谢你。  

    您需要与 TI 销售部门合作以访问热模式。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj、

    由于这些模型是根据保密协议共享的、因此可通过 TI Filed 团队共享这些文件。

    此致、'

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你 的评分 

    将与销售团队联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj、

    感谢您的理解。

    我将关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa.