Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
尊敬的团队:
我正在尝试将 Wireless Nano USB 适配器与 J784S4XG01E(SDK 10.00 配合使用。
但两个 USB 端口似乎都无法正常工作。
请问我应该从哪里开始才能启用 无线 Nano USB 适配器的 USB 端口吗?
我已经启用了一个 quad-eth-exp(不确定是否有足够的资源用于 eth)。
您的、
孔相旭
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kong:
只需问几个问题:
此致
Gokul
1. TI EVM
2.SW2.4 SW2.3(低电平)
https://www.tenda.com.cn/product/w311miv60 我认为这是一款 USB 2.0 设备。
4.我也尝试了这个配置。
&exp2 {
p14-hog {
gpio-hog;
gpios = <14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
output-high;
line-name = "USB0_MUX_SEL";
};
};
5.这里是我的日志。
root@j784s4-evm:~# lsusb -t root@j784s4-evm:~# dmesg | grep -i usb [ 0.635957] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.641576] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.647015] usbcore: registered new device driver usb [ 1.013987] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.055972] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.061666] usbhid: USB HID core driver root@j784s4-evm:~# lsusb -v root@j784s4-evm:~#
6.而且无线驱动程序不会构建
例如、Realtek 驱动程序不生成.o(更不用说我添加的 ax300 驱动程序)
board-support/ti-linux-kernel-6.6.32+git-ti/drivers/net/wireless/realtek
2.SW2.4 SW2.3(低电平)
这是正确的吗?
[报价 userid=“542688" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568692/tda4vh-q1-how-use-wireless-usb-adapter-with-tda4vh-evm/6044837我也尝试了这个配置。
&exp2 {
p14-hog {
gpio-hog;
gpios = <14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
output-high;
line-name = "USB0_MUX_SEL";
};
};这些是对的吗?
您是否在内核中添加了该配置、并且该配置是否也存在于 Realtek 驱动程序所在的 makefile 目录中?
Realtek 未被我添加。它随附 TI SDK。
例如、Realtek 驱动程序不生成.o(更不用说我添加的 ax300 驱动程序)
[/报价]board-support/ti-linux-kernel-6.6.32+git-ti/drivers/net/wireless/realtek
这是 Linux SDK 下的路径
我的类型 A 还没有响应任何 USB 设备(如 USB 闪存盘)
我实际上没有使用任何这些驱动程序、我用它们作为示例、向您展示即使原始无线驱动程序也没有编译。
BTW,下面是 USB 适配器的驱动程序, 我想使用. 您能帮助我为 TDA4VH EVM 构建它吗?
尊敬的 Kong:
实际上、我们的 SDK 确实添加了构建 Realtek 驱动程序所需的配置。 这就是为什么它不被探测。 要进行探测、您必须手动将其添加到 defconfig 中。
BTW,下面是 我要使用的 USB 适配器的驱动程序。 您能帮助我为 TDA4VH EVM 构建它吗?
即使您的自定义驱动程序,您也必须将其配置添加到 KCONFIG, Makefile 和 defconfig 中,才能生成其.o。
此致
Gokul