This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何将无线 USB 适配器与 TDA4VH EVM 结合使用?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568692/tda4vh-q1-how-use-wireless-usb-adapter-with-tda4vh-evm

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在尝试将  Wireless Nano USB 适配器与 J784S4XG01E(SDK 10.00 配合使用。  

但两个 USB 端口似乎都无法正常工作。

请问我应该从哪里开始才能启用 无线 Nano USB 适配器的 USB 端口吗?

我已经启用了一个 quad-eth-exp(不确定是否有足够的资源用于 eth)。

您的、

孔相旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    只需问几个问题:

    • 您使用的是 TI EVM 还是定制电路板?
    • 由于 J784S4 中只有 1 个主机控制器、因此使用多路复用器在 C 端口和 A 端口之间进行切换。 默认情况下、Cport 已启用。因此、您是否可以使用 A 型键入 C 转换器并检查是否已检测到它。
    • 您是否还可以将整个日志共享到该点?
    • 您的器件是 USB2.0 还是 USB 3.0 器件?  

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1. TI EVM  

    2.SW2.4 SW2.3(低电平)

    https://www.tenda.com.cn/product/w311miv60 我认为这是一款 USB 2.0 设备。

    4.我也尝试了这个配置。

    &exp2 {
        p14-hog {
            gpio-hog;
            gpios = <14 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 
            output-high; 
            line-name = "USB0_MUX_SEL";
        };
    };

    5.这里是我的日志。

    root@j784s4-evm:~# lsusb -t
    root@j784s4-evm:~# dmesg | grep -i usb
    [    0.635957] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.641576] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.647015] usbcore: registered new device driver usb
    [    1.013987] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    1.055972] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [    1.061666] usbhid: USB HID core driver
    root@j784s4-evm:~# lsusb -v
    root@j784s4-evm:~#

    6.而且无线驱动程序不会构建

    例如、Realtek 驱动程序不生成.o(更不用说我添加的 ax300 驱动程序)

    board-support/ti-linux-kernel-6.6.32+git-ti/drivers/net/wireless/realtek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    因此、基本上您将 USB 适配器直接连接到 A 端口、因为您应用的修补程序配置是用于端口。

    例如、Realtek 驱动程序没有生成.o(更不用说我添加的 ax300 驱动程序了)

    您是否在内核中添加了该配置、并且该配置是否也存在于 Realtek 驱动程序所在的 makefile 目录中?

    此致

    Gokul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.SW2.4 SW2.3(低电平)

    这是正确的吗?

    [报价 userid=“542688" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568692/tda4vh-q1-how-use-wireless-usb-adapter-with-tda4vh-evm/6044837

    我也尝试了这个配置。

    全屏
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    &exp2{
    p14-hog{
    GPIO-HOG;
    GPIO=<14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    输出高电平;
    线路名称=“USB0_MUX_SEL";“;
    };
    };
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    [/报价]

    这些是对的吗?

    您是否在内核中添加了该配置、并且该配置是否也存在于 Realtek 驱动程序所在的 makefile 目录中?

    Realtek 未被我添加。它随附 TI SDK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    这是对吗?

    是的,这是正确的。

    例如、Realtek 驱动程序没有生成.o(更不用说我添加的 ax300 驱动程序了)

    您能指出您正在使用的 Realtek 驱动程序的路径吗? 我将检查是否在 SDK 中启用了配置。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“542688" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568692/tda4vh-q1-how-use-wireless-usb-adapter-with-tda4vh-evm/6044837

    例如、Realtek 驱动程序不生成.o(更不用说我添加的 ax300 驱动程序)

    [/报价]

    board-support/ti-linux-kernel-6.6.32+git-ti/drivers/net/wireless/realtek

    这是 Linux SDK 下的路径

    我的类型 A 还没有响应任何 USB 设备(如 USB 闪存盘)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    以下是 Linux SDK
    下的路径

    该文件夹中有多个驱动程序。 您能帮助我解决您在此目录中使用的驱动程序吗?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    很抱歉。 这是我的错。

    该文件夹中有多个驱动程序。 您能帮助我解决您在此目录中使用的驱动程序吗?

    您能帮我解决这个问题吗?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上没有使用任何这些驱动程序、我用它们作为示例、向您展示即使原始无线驱动程序也没有编译。

    BTW,下面是 USB 适配器的驱动程序, 我想使用. 您能帮助我为 TDA4VH EVM 构建它吗?

    e2e.ti.com/.../690937177473093.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    实际上、我们的 SDK 确实添加了构建 Realtek 驱动程序所需的配置。 这就是为什么它不被探测。 要进行探测、您必须手动将其添加到 defconfig 中。  

    BTW,下面是 我要使用的 USB 适配器的驱动程序。 您能帮助我为 TDA4VH EVM 构建它吗?

    即使您的自定义驱动程序,您也必须将其配置添加到 KCONFIG, Makefile 和 defconfig 中,才能生成其.o。

    此致

    Gokul