工具/软件:
您好、
我正在使用 HyperLynx 工具为基于 TMD64EVM 参考的定制电路板设计执行 SI 分析。 在分析 eMMC 接口时、我观察到 Vmax、Vmin、下冲和过冲不在预期范围内。 根据 AM6442 IBIS 模型、驱动器似乎仅支持 40Ω 阻抗、但在 TMD64EVM 板上、eMMC 信号会随 50Ω 阻抗路由、而无需任何外部串联端接、即使驱动器支持 40Ω 也是如此。在这种情况下、TMD64EVM 如何实现适当的信号完整性? 我还尝试了 10Ω 和 22Ω 串联端接、结果与预期范围相匹配。 在这种情况下、是否建议添加一个外部串联端接电阻器?
此致、
Fhamitha M