This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:备份引导模式 CAN &'t work

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570898/am62l-backup-bootmode-can-t-work

器件型号:AM62L


工具/软件:

尊敬的专家:

客户希望使用备份引导模式、主模式是 eMMC uda、备份是 SD 卡、我根据 TRM 仔细检查了引脚设置、没有问题、但无法正常工作、您能帮助检查吗? 以下是客户完成的实验。  

主引导模式设置为从 eMMC 卡引导 (Bit9/8/7=001、Bit6/5/4/3=1000)、备用引导模式设置为从 SD 卡引导 (Bit13/12/11/10=1101)。
1.对于 eMMC 上没有编程的新组装器件、该器件应进入备用引导模式。 但是、插入 SD 卡后、器件不会启动、并且调试端口没有日志输出。
2.将主引导模式的 Bit9 更改为 1(SD 卡引导)可让设备在插入 SD 卡时启动、并在调试端口上看到日志输出。
我们当前的芯片版本为 1.1。 您能帮助分析这个问题吗? 谢谢!

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     指定的专家 目前已离职。 请预计响应会有一些延迟。 如果您 在 2 天内没有收到回复、请随时 ping 通此主题。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:
    e2e 看起来像重复的一个。
    AM62L:AM62L31 
    关闭这个问题、然后在另一个 e2e 中继续讨论。
    此致、
    - Hong