请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62L工具/软件:
尊敬的专家:
客户希望使用备份引导模式、主模式是 eMMC uda、备份是 SD 卡、我根据 TRM 仔细检查了引脚设置、没有问题、但无法正常工作、您能帮助检查吗? 以下是客户完成的实验。
主引导模式设置为从 eMMC 卡引导 (Bit9/8/7=001、Bit6/5/4/3=1000)、备用引导模式设置为从 SD 卡引导 (Bit13/12/11/10=1101)。
1.对于 eMMC 上没有编程的新组装器件、该器件应进入备用引导模式。 但是、插入 SD 卡后、器件不会启动、并且调试端口没有日志输出。
2.将主引导模式的 Bit9 更改为 1(SD 卡引导)可让设备在插入 SD 卡时启动、并在调试端口上看到日志输出。
我们当前的芯片版本为 1.1。 您能帮助分析这个问题吗? 谢谢!
BR、
Biao