This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR4 地址和时钟布线(匹配)

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570751/am625-ddr4-address-and-clock-routing-matching

器件型号:AM625


工具/软件:

我正在开发定制设计、并查看参考设计 PROC114E3。  我使用类似的 DDR4 存储器 IC。   
我已经审阅并记录了原理图和原理图、然后我尝试将一些内容拼接在一起。

查看 sprad06c。
据我所知、DDR4 存储器定义了网类别和信号。

我的解释是、所示的 ADDR_CTRL 线的长度应与所示的 CK 线一致。

此外、这些电缆的长度应与更远的距离匹配。   指南指出 A13 可能是最远的。

但是、根据 PROC1143E 的 IC 方向、两个 CK 引脚距离处理器最远。

布线指南提供了最大延迟时间。

它指出: 使用长度匹配(以 mil 为单位)而不是延时时间(以 ps 为单位)、将延时时间(以 ps 为单位)乘以 5。

地址线最高可达 2500mil。

我回顾上述设计时、两条时钟线的运行长度均为 1492mil。

我读取了上面的第 2 行、ADDR 和 CK 之间的偏差需要为 3ps 或 15mil。
但在查看地址线时、它们与时钟线不匹配、它们不在时钟线的 15mil (3ps) 范围内。

A0:1392 密耳

A1:1391 密耳

...

A13: 1395 密耳

表 2-5 中的其他项目也不完全相同:
BA0:1316 密耳
Ba1:1316 密耳
ODT:1296 密耳

我有什么误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    看来你的理解是正确的。  本应用手册特意严格要求、需要严格控制 DDR4 的 addr/ctrl 与时钟之间的偏移。  实际上、由于接口的最大频率为 800MHz(远低于 JEDEC 最大值)、因此您可以放宽这些要求(如 EVM 所示)、但建议您执行电路板仿真以确保适当的信号完整性。  如果您不进行任何仿真、最好保持应用手册中的要求。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJD. 
    谢谢、非常感谢您的确认。