主题中讨论的其他器件:XIO2001、TMUXHS4412 、TPS65950、 AM62L、 TDA4VH、 TDA4VM、 SysConfig、 DRA829、EVMK2GX、 TIDEP-0100
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
请分享 标准布局实践 或电路板布局布线建议的链接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
请分享 标准布局实践 或电路板布局布线建议的链接
电路板设计人员嗨。
有关标准布局实践和电路板布局布线指南、请参阅以下内容:
高速并行接口的电路板设计和仿真指南
https://www.ti.com/lit/pdf/sdaa087
高速接口布局指南
https://www.ti.com/lit/pdf/spraar7
Jacinto7 AM6x、TDA4x 和 DRA8x 高速接口设计指南
https://www.ti.com/lit/pdf/spracp4
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRAC76
AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南
https://www.ti.com/lit/an/sprad06c/sprad06c.pdf
AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南
https://www.ti.com/lit/pdf/sprad66
Jacinto7 AM6x/TDA4x/DRA8x LPDDR4 设计指南
https://www.ti.com/lit/pdf/spracn9
高速布局指南
https://www.ti.com/lit/pdf/scaa082
高速 PCB 布局技术
https://www.ti.com/lit/pdf/slyp173
信号调节器和 USB 集线器高速布局指南
https://www.ti.com/lit/pdf/slla414
PCIe 高速 PCB 布局
https://www.ti.com/lit/pdf/snla426
https://www.ti.com/lit/an/slaae45/slaae45.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdf
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/1411.PCIe_5F00_designGuides.pdf
https://www.ti.com/video/6287846626001
XIO2001 实施指南
https://www.ti.com/lit/an/scpa045d/scpa045d.pdf
查找长度匹配
PCIe 时钟
TMUXHS4412 多路复用器的 PCIeGen 4.0 应用布局指南
https://www.ti.com/lit/pdf/slaae45
降低 EMI 的 PCB 设计指南
https://www.ti.com/lit/pdf/szza009
了解 TI 的 PCB 布线基于规则的 DDR 时序规格
https://www.ti.com/lit/pdf/spraav0
通用高速布局指南
https://www.ti.com/lit/pdf/sllu149
LVDS
https://www.ti.com/video/5966407187001
https://www.ti.com/video/6195144570001
CDC 509/516/2509/2510/2516 的高速时钟分配设计技术
https://www.ti.com/lit/pdf/slma003
TPS65950 布局 GUID e.
https://www.ti.com/lit/pdf/swcu055
有用的链接
(+) AM62A3:DDR 布局指南与 AM62A EVM — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
常见问题解答是更新。
请经常查看常见问题解答以了解更新信息。
此致、
Sreenivasa.
(+) DRA829V:功能安全特性的 PCB 布局指南 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
以下是确保系统安全性和可靠性的关键指南。
为了使用 TI DRA829 SoC 实现功能安全、您需要重点关注确保电源和信号完整性、隔离关键系统以及设计故障检测和恢复机制。 每个域(主域和 MCU 域)都应独立设计、确保一个域中的任何故障不会影响另一个域、并确保整个系统即使在故障期间也保持安全。 通过遵循这些指导原则、您可以构建一个满足功能安全要求并在关键应用中可靠运行的系统。
电路板设计人员嗨。
请参阅 PDN 的其他配套资料
AM26x 硬件设计指南
https://www.ti.com/lit/ug/sprabj8d/sprabj8d.pdf
VDD_MPU_IVA 电源的 PCB 设计要求
TI OMAP3630、AM37xx 和的分发网络
DM37xx 微处理器
https://www.ti.com/lit/an/sprabj7/sprabj7.pdf
66AK2G1x:EVMK2GX 通用 EVM 电源
分布网络分析
https://www.ti.com/lit/an/sprace6/sprace6.pdf
如何测量配电阻抗
直流/直流转换器的信号网络
https://www.ti.com/lit/an/sluaai3/sluaai3.pdf
供电网络分析
www.ti.com/.../swpa222a.pdf
66AK2G0x 通用 EVM 配电
网络分析
www.ti.com/.../sprac38.pdf
TI 设计:TIDEP-0100
AM570x 六层参考设计
www.ti.com/.../tidue41.pdf
通用硬件设计/BGA PCB 设计/BGA
去耦
www.ti.com/.../sprabv2.pdf
此致、
Sreenivasa.
电路板设计人员嗨。
请参阅以下与 PCB 图形相关的输入
(32)【常见问题解答】AM625:针对特定外设的 PCB 模式建议 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
对于以下外设、是否有任何建议或建议值(对于互连长度或 CLK 到数据互连差异)? 是否有任何列出此内容的文档?
① eMMC、SD 卡
② Ω LVDS
③ SPI、QSPI(OSPI)Ω
是的、 数据表时序部分中相应的时序条件表定义了这些要求。
(+)【常见问题解答】AM625:连接到 SPI NOR 的 OSPI CLK 的分销商 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
我个人认为在此外设上提供多个芯片选择引脚属于错误。 当这种实现方式存在很大问题时、这会造成误导并使某人认为他们可以连接多个器件。
连接多个设备的问题与您 在时钟上的观察有关。 您可以在信号布线的源端看到这种失真、因为输出缓冲器具有与信号布线大致相同的源阻抗。 当信号从低电平变为高电平或从高电平变为低电平时、施加到信号的电压除以输出缓冲器源阻抗与信号布线阻抗之比。 它基本上是一个分压器、可导致向信号施加 1/2 Vs 电压。 该 1/2 Vs 电压会沿信号布线传播、直到遇到高阻抗或开路、其中阻抗不匹配会导致同相反射、从而导致远端电压从 VDD 持续转换到 VSS 或从 VSS 到 VDD。 这种反射返回到源极、在这种情况下、在该反射返回之前、源极上的电压不会继续进入 VDD 或 VSS。 1/2 Vs 阶跃函数的长度将等于时钟信号布线传播时间的两倍。 随着靠近信号布线末端、STEP 函数会变短、但直到最后才会完全消失
除信号布线远端以外的任何位置连接的设备将在时钟信号上观察到相同的步进函数。 在时钟信号布线中间的任何位置连接器件时钟输入是一种非常糟糕的设计做法、因为当该 1/2 Vs 电压在输入缓冲器的开关阈值附近暂停时、该器件的时钟输入缓冲器的输出很可能会产生内部时钟干扰。 如果不产生阻抗不连续性、信号布线将分成两条路径、这也会导致信号失真。 插入缓冲器将解决阻抗不匹配问题、但在时钟路径中插入延迟、这可能会导致时序违例、因为外设 在假设直接连接没有任何缓冲器延迟的情况下处于时序闭合状态。
将 NOR 存储器器件连接到时钟信号的中间是 错误的。 您必须通过断开超出所连接器件的任何信号布线来解决此问题、以防止任何内部时钟干扰问题。
大多数 AM62x 引脚上电关闭、因此您需要使用外部拉电阻器将 任何所连接器 件 输入保持在 有效 逻辑状态、直到 IO 和相关的外设模块已由软件初始化。 绝不应允许 CMOS 输入悬空。 对于 AM62x 输入尤其如此。 所有已启用的 AM62x 输入都必须保持在高于 数据表相应电气特性部分中定义的 VIHSS 或 VILSS 的有效逻辑状态。 如果您的设计 允许任何已启用输入在产品生命周期内的累积时间段内悬空至 1/2 Vs 电压、则 AM62x 器件可能会损坏。
我正在考虑抑制 SPI_CLK 引起的 EMI 噪声。
除以下方法外、是否有任何其他还原方法?
-缩短 CLK 线。
通过在 pF 的顺序上插入一个电阻器或电容器来抑制 CLK。
-降低电源和信号接地的阻抗。
所有这些选项都可能会对接口时序产生影响。 上述三种解决方案的理想选择是缩短时钟布线的总长度。 最糟糕的选择是降低电源阻抗、因为这会影响所有 IO 共享 一个公共 IO 电源轨。
您问的是哪种 SPI、McSPI 或 OSPI?
McSPI 的最大工作频率远低于 OSPI、因此其变化要好得多、以便具有 足够的时序裕度 来支持较慢的时钟转换。 除非您将工作频率明显降低到低于其最大工作频率、否则我不建议将其用于 OSPI。
数据表中提供的时序参数基于在每个外设时序部分开头定义的条件。 您需要确保设计符合所有这些条件和参数。 我们建议 使用 每个器件的开关特性以及实际的 PCB 延迟对每个外设进行时序分析、以确认满足所有时序要求。
每个 McSPI 接口的时序闭合 是在 最大 负载电容为 12pF 的情况下实现的。 因此、100pF 负载很可能会使时钟延迟、并导致 数据表中定义的时序参数值无效。 因此、您需要使用该负载表征 McSPI 时序并 确认接口仍然有足够的裕度。
我需要询问我们的 IO 设计团队、SPI_CLK 上的 100pF 负载是否会导致任何长期可靠性问题。
我们尚未对 如此大的负载进行 IO 可靠性评估。 一个潜在的问题可能是 驱动 较大负载时由于 HCI/CHC 而降级。 因此、 不建议连接 100pf 电容器 SPI_CLK。
数据表的每个外设时序部分的开头都有一个时序条件表、其中定义了最大电容。 您的系统应设计为符合 相应时序条件表中定义的最大电容。
数据表中定义的最大输出负载电容是连接到 引脚的所有元件的组合。
将 100pf 电容器直接连接到输出缓冲器 会导致大峰值电流通过 AM64x 电源轨和输出缓冲器流向电容器。 这种较大的容性负载对输出缓冲器施加比预期更大的应力、并引入大于预期的接地反弹、从而 在整个 AM64x 器件中引入噪声。
在任何分立式电容器负载之前插入一个串联电阻器将减小流经 AM64x 电源轨和输出缓冲器的电流。 但是、RC 电路需要放置在 AM64x 器件附近、以有效地 降低信号压摆率、这是您为降低 EMI 而尝试采取的措施。
EMI 问题通常是一个系统实施问题、存在许多会影响辐射发射曲线的变量。 PCB 布局问题最可能是影响因素。 例如、 当客户在没有低环路电感返回接地路径的情况下通过板对板连接器或板对电缆连接器路由信号时、会对 EMI 产生一个常见影响、这可能导致信号辐射噪声。 SPI_CLK 信号的路由方式是否使其 在整个信号路径上具有低阻抗返回基准? 例如、信号是否会穿过任何 分离的参考平面、或者在没有靠近拼接过孔或拼接电容器的情况下从一个参考平面转换到另一个参考平面?
此致、
Sreenivasa.