This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:基于 AM275-AWE-SDK_11.01.16.06、建议用于从 OSPI 闪存加载 AudioWeaver 二进制文件的存储器区域是什么

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564702/audio-am275-evm-what-is-the-recommended-memory-area-for-loading-audioweaver-binary-from-ospi-flash-based-on-am275-awe-sdk_11-01-16-06

部件号:AUDIO-AM275-EVM


工具/软件:

正在考虑种机制即将 AWB 数据从 OSPI 闪存复制到共享 SRAM、并  启动时加载到 AudioWeaver 内核

建议将 AWB 作为 TI 存储为 TI 的存储器空间是多少?
请告诉我 TI 对 OSPI 闪存和共享 SRAM 的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这取决于您的定制电路板上的闪存大小。

    在 AM275 上、我认为我们有 S28HS512T 闪存器件、这是一个 64MB 闪存。 您的定制电路板上可能有不同的闪存。

    128 字节用于 Phy 调优攻击向量。

    如果没有其他二进制文件、则 AWB 可能非常大。 您查看的尺寸是多少?

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kumar 先生

    感谢您的答复。

    我们将在大约 132KB 的小型布局上对其进行测试。
    对于共享 SRAM、我们计划将“AWE_OCRAM_DATA_MEM"空间“空间用于部署目标、但 TI 是否为此目的定义了该区域?
    至于闪存会影响 FFS因此 我们 担心如何准备适当的区域


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sugai、

    至于闪存会影响 FFS、因此 我们 担心如何准备适当的区域

    为了使闪存中存储/写入的数据达到特定偏移量、用户需要确保选择的偏移量不会与其他二进制(将刷写到闪存器件)重叠。

    例如、某个东西不需要受到干扰并且是关键数据、然后可以将其放置在固定偏移处、例如闪存的第二个最后一个块。

    请注意、会保留闪存的最后一个块以存储 128 字节的 phy 调优模式。

    对于 MSRAM、请允许其他专家对此进行评论。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sugai、

    该器件包含大小为 6MB 的 OCSRAM 存储器、分为大小为 512KB 的独立组。 器件 TRM 中提供了有关如何使用该存储器的详细信息。

    有关详细信息、请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kumar 先生

    关于 共享 SRAM、我不想知道内存规格、我想知道 SDK 设计概念。
    自定义区域“C70_0 AWE_OCRAM_DATA_MEM“和“C70_1 AWE_OCRAM_DATA_MEM“被定义为区域、但利用率为 0%。
    我想知道这一地区的安全目的是什么。
    这不是存储 AWB 保留的区域吗?
     e2e.ti.com/.../SharedSRAM_5F00_MemoryMap.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sugai、

    我正在处理您的查询。 请期待尽快答复。

    谢谢、

    Shreyansh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyansh:

    我们在 1 周内没有收到任何回应。 可以更新状态吗?

    此致、

    ITO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ito-San, Sugai-san,

    对延迟深表歉意。  

    ]自定义区域“C70_0 AWE_OCRAM_DATA_MEM“和“C70_1 AWE_OCRAM_DATA_MEM“定义为区域、但利用率为 0%。
    我想知道这一地区的安全目的是什么。
    这不是存储 AWB 保留的区域吗?

    是的、您认为当前 AWE_OCRAM_DATA_MEM 的利用率为 0%是正确的。 随着模块的增加、我们计划将此内存区域用作慢速堆、目前所有内容都放置在 L2 中。

    您可以将 AWB 存储在闪存中。|

    谢谢、
    Shreyansh