请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM68主题:AM62P 中讨论的其他器件、
工具/软件:
您好、专家
在下面的相关主题中、指出 AM62P 的 VPU 与 AM68 的 VPU 相同、但除了 VPU 之外的性能不可能成为瓶颈、从而导致不同的“MP/s “性能值?
此致、
Hidekazu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、专家
在下面的相关主题中、指出 AM62P 的 VPU 与 AM68 的 VPU 相同、但除了 VPU 之外的性能不可能成为瓶颈、从而导致不同的“MP/s “性能值?
此致、
Hidekazu
你好 Hidekazu、
尽管 AM62P 和 AM68 具有相同的 VPU、但由于 AM68 是性能更高的器件、因此存在一些差异。 首先要注意的是、AM68 的额定工作频率为 600MHz、AM62P 的额定工作频率为 500MHz。 尽管两者都可以支持 4k60fps、但 AM68 的时钟高出 20%、这会在一定程度上提升性能。 此外、如果您在 用例中使用 CPU(即缓冲器存储器副本,解析,多路复用等)、那么您还会看到由于 A72 v.A53 内核而导致的性能差异。
您如何衡量绩效? 您看到了什么数据?
谢谢、
Sarabesh S.