This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:视频编码器/解码器性能对比 AM62x)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560150/am68-video-encoder-decoder-performance-vs-am62x

器件型号:AM68
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家

在下面的相关主题中、指出 AM62P 的 VPU 与 AM68 的 VPU 相同、但除了 VPU 之外的性能不可能成为瓶颈、从而导致不同的“MP/s “性能值?

 关于:AM68:AM68x:视频编码器/解码器性能 

此致、
Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hidekazu、  

    尽管 AM62P 和 AM68 具有相同的 VPU、但由于 AM68 是性能更高的器件、因此存在一些差异。 首先要注意的是、AM68 的额定工作频率为 600MHz、AM62P 的额定工作频率为 500MHz。 尽管两者都可以支持 4k60fps、但 AM68 的时钟高出 20%、这会在一定程度上提升性能。 此外、如果您在 用例中使用 CPU(即缓冲器存储器副本,解析,多路复用等)、那么您还会看到由于 A72 v.A53 内核而导致的性能差异。

    您如何衡量绩效? 您看到了什么数据?

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据先前的回复关闭此 TT。 只需响应即可 保持开放。

    谢谢您、
    Sarabesh S.