This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-DSP:对于可以使用哪个版本的来编译 EP 固件是否存在限制?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570688/omapl138b-ep-is-there-a-restriction-on-which-version-of-ccs-can-be-used-to-compile-dsp-firmware

部件号:OMAPL138B-OMAL EP
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:

您好、我们使用的是 OMAPL138 SoC、并且已经将其用于 DSP FW 开发一段时间、并且一直使用 CCV v7。

我最近买了一台新 PC 并安装了 CCS V9

(

Code Composer Studio
版本:9.3.0.00012

操作系统: Windows 10, v.10.0, x86_64 / Win32
Java 版本:1.8.0_144

)

这是有效的、但卡在编译器版本 TI v8.3.5 中、我无法更新到最新版本、并收到以下错误:  

收集要安装的项目时出错、会话环境为:(profile=EPP.package.cpp, phas=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、operation=, action=)。 下载工件时出现问题:org.eclipse.update.feature、com.ti.cgt.c6000.8.3.win32、8.3.14。 读取签名内容时出错:C:\Users\MITESH~1.LAD\AppData\Local\Temp\signatureFile4919892750197675918.jar 处理文件的签名时出错:C:\Users\MITESH~1.LAD\AppData\Local\Temp\signatureFile4919892750197675918.jar

我已尝试删除该文件并重新更新、但问题相同。  

如何解决这个问题、以及为什么我们可以使用最新版本的 CCS 版本:20.2.0.12__1.8.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此函数有效、但在编译器版本 TI v8.3.5 中卡住、我无法更新到最新版本、并收到以下错误: 

    我建议您从以下位置下载独立版本:

    https://www.ti.com/tool/download/C6000-CGT

    然后手动让 CCS“发现“它。 请参阅 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST 中的“编译器发现“部分

    为什么我们可以使用最新版本的 CCS 版本:20.2.0.12__1.8.0

    CCS 20.x 提供工程编译和调试支持。 唯一的问题是尝试从头开始创建新工程。 但是、您可以将现有的 L138 工程导入到 CCS 20.x 中。 但请注意、CCS 20.x 并不随附许多旧 L138 ARM 工程所依赖的旧 TI 专有 ARM 编译器。 您可以从 https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT 获取该编译器 、并使用以下视频中的步骤在 CCS 20 中将其“发现“: https://www.ti.com/video/6369988068112

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ki。

    我将手动下载编译器和测试版。

    我是否需要对 TI-RTOS 执行类似的修复?

    我无法打开定制 RTOS 的配置文件。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法打开用于自定义 RTOS 的配置文件。

    尝试此操作时会出现什么错误?

    请注意、CCS Eclipse 和 TI-RTOS 均已被弃用、因此限制了我们可以为此提供的支持量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只能在 XGCONF 中打开进行自定义。  

    我应该恢复到 CCS v8 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XGCONF 有许多已知问题。 不幸的是、对它的支持早已被放弃。 我不记得 XGCONF 运作良好的最后一个 CCS 版本、但我相信它大于 CCS 8。 可能是 CCS 10.4。 我知道在较晚的 CCS 12 版本中它存在问题。  

    如果您不需要 GUI 界面、只需以文本文件的形式打开 cfg 文件并以这种方式手动编辑它。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将尝试使用 CCS v10.4