主题中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:
您好、我们使用的是 OMAPL138 SoC、并且已经将其用于 DSP FW 开发一段时间、并且一直使用 CCV v7。
我最近买了一台新 PC 并安装了 CCS V9
(
Code Composer Studio
版本:9.3.0.00012
操作系统: Windows 10, v.10.0, x86_64 / Win32
Java 版本:1.8.0_144
)
这是有效的、但卡在编译器版本 TI v8.3.5 中、我无法更新到最新版本、并收到以下错误:
收集要安装的项目时出错、会话环境为:(profile=EPP.package.cpp, phas=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、operation=, action=)。 下载工件时出现问题:org.eclipse.update.feature、com.ti.cgt.c6000.8.3.win32、8.3.14。 读取签名内容时出错:C:\Users\MITESH~1.LAD\AppData\Local\Temp\signatureFile4919892750197675918.jar 处理文件的签名时出错:C:\Users\MITESH~1.LAD\AppData\Local\Temp\signatureFile4919892750197675918.jar
我已尝试删除该文件并重新更新、但问题相同。
如何解决这个问题、以及为什么我们可以使用最新版本的 CCS 版本:20.2.0.12__1.8.0