This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:使用 PSDK 9.01.00.07 时、DRA821U 中 CAN-FD 冷重新引导问题的热修复补丁紧急请求

Guru**** 2572175 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572534/dra821u-urgent-request-for-hotfix-patch-for-can-fd-cold-reboot-issue-in-dra821u-with-psdk-9-01-00-07

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 DRA821 支持团队:

我的客户端一直在使用 DRA821U 开发远程通信网关单元、并且最近已开始向其终端用户提供该产品。

当前的挑战是 DRA821U SDK 不支持睡眠模式。 要管理较长的待机时间、设备将关闭、然后在发生新事件时通过重新启动执行冷启动。

但是、在使用其基准 PSDK 9.01.00.07 版本时、CAN-FD 功能在重新启动后无法运行。 使用 PSDK 10.01.08.01 时、CAN-FD TX/RX 正常运行、不会重现问题。

由于 CAN-FD 接口在其 PSDK 基准 9.01.00.07 中未启用、因此它们应用了 PSDK 9.02.00.04 中的 DTS(器件树源)以确认运行。

客户的结论是、这是 PSDK 9.01.00.07 中的一个缺陷。 但是、将已经生产的单元中的 Linux 固件二进制文件更改为 PSDK 10.x 版本将需要花费过多的时间进行软件更新和验证、从而导致巨大的损失。

因此、我们紧急申请 Hotfix 补丁以解决 PSDK 9.01.00.07 版本中的 CAN-FD 问题。

我们已确认、此问题也可在 TI DRA821 EVK 上重现

我们恳请您的支持以确保即使在 SDK 9.01.00.07 版本中进行冷重启后、CAN-FD 也能正常运行。

SDK 9.01.00.07

  • CAN TX/RX 故障的问题与 TGU(远程通信网关单元)发生相同。

  • 由于 CAN 接口在此 SDK 版本中未出现、因此在应用 9.02.00.04 中发布的 DTS(器件树源)后执行了测试。

SDK 10.01.08.01

  • 即使重复相同测试超过 100 次、也不会重现 CAN TX/RX 故障问题。

谢谢。
此致、  

插孔