This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM6204BTGFHIALWRQ1

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09, SK-AM62-LP, AM620-Q1, AM625, SK-AM62P-LP, SN74AHC1G08, AM62P, AM62L, TCAN1043-Q1, TMDS64EVM, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1

器件型号:AM620-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: AM625SK-AM62P-LPSN74AHC1G08、SN74AHC1G09 AM62PAM62LTCAN1043-Q1TMDS64EVMTCAN1043、SK-AM62-LP、 TPS65988

工具/软件:

1) 我们使用的是  AM620-Q1 EVM 参考原理图  达到最佳性能。 在此原理图中、有一个名为的网络  “VPP_LDO_EN"</s>“  之前由外部 I/O 扩展器控制。 现在我们没有使用 I/O 扩展器、该信号应连接到哪里?

2) 我们使用的是 PSE2A0SL-08GX eMMC 。 该 eMMC 包括一个 数据选通 (DS) 引脚 。 目前、我们已将 DS 引脚连接到 SoC 的 W18 引脚 (因为它是自由引脚,因为我们仅使用一个以太网通道)。 这是正确的连接吗? 如果没有、请建议将它连接到哪个正确的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    第 18 页

    WKUP_UART0
    如果需要从 UART 唤醒、则连接到 VCC_3V3_MAIN

    您说的是我们应该在这里使用 VCC_3V3_MAIN 而不是 VCC_3V3_SYS 吗? 请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender Sharma、

    如果您需要实现从深度睡眠状态唤醒。

    我理解、这不是必需的、FT4232 用于调试。 当前连接将用于调试。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    buck EN can
    网络不可见

    尊敬的先生:

    我们计划使用 TCAN1043 来唤醒 SoC。 我们是否应该通过与门将 INH 引脚连接到 SoC、如果是、应该连接到哪个 SoC 引脚?????

    2.page17,我们发现这个连接很好。 请确认是否有任何连接仍待处理???

    3.page22、添加了一个负载开关、用于在主机模式下将 5V 电源切换到 USB。 请确认连接是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender、

    谢谢你。

    1.我们计划使用 TCAN1043 来唤醒 SoC。 我们是否应该通过与门将 INH 引脚连接到 SoC、如果是、应该连接到哪个 SoC 引脚?????

    请启动一个新的 E2E 论坛、添加更新的 CAN 收发器实现和 INH 实现查询。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender、

    RC 实现

    在输入端添加大电容器会导致转换超过 1000ns

    推荐

    请参阅 AM64x 以了解实现方式。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender、

    请查看 AM62L JTAG 实现并遵循相同的实现方式。

    在下一个设计中无需 JTAG 缓冲器的情况下、您可以轻松隔离这些缓冲器。

    AM62L JTAG 实现

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender、

    以下是对器件模式进行的一些更改。

    如果我们移除 TPS65988 并保留了用于 USB DFU 功能的 USB Type-C 连接器、

    您是否担心下面的修改?

    1. CC1/CC2 通过 5.1K Ω 拉至 GND

    2. Type C 连接器 A6/B6 至 USB0_DP (SoC 引脚 AA9) 和 Type C 连接器 A7/B7 至 USB0_DM (SoC 引脚 AA10)

    3. SoC_USB0_VBUS (SoC 引脚 v8 ),保持原始设计

    请根据主机接口的 Type-C 建议配置 CC 引脚和电源。
    USB0_VBUS 是可选的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    1.

    CC1/CC2 通过 5.1K Ω
    拉至 GND

     我添加了上拉电阻和下拉电阻。 我认为您建议将上拉电阻器标记为 DNF(不适合)并使用 5.1kΩ 电阻器保持下拉电阻器启用。 请确认。

    2.

    [引用 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1/6038034 ] Type C 连接器 A6/B6 至 USB0_DP (SoC 引脚 AA9) 和 Type C 连接器 A7/B7 至 USB0_DM (SoC 引脚 AA10)

    我没有得到你的观点, SoC 引脚是   . 不是你建议的 AA9 和 AA10。

    3.

    SoC_USB0_VBUS (SoC Pin v8)、保持原始设计

    SOC_USB0_VBUS 网络与初始网络具有相同的连接、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    1.

    CC1/CC2 通过 5.1K Ω
    拉至 GND

     我添加了上拉电阻和下拉电阻。 我认为您建议将上拉电阻器标记为 DNF(不适合)并使用 5.1kΩ 电阻器保持下拉电阻器启用。 请确认。

    2.

    [引用 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559763/am620-q1-am6204btgfhialwrq1/6038034 ] Type C 连接器 A6/B6 至 USB0_DP (SoC 引脚 AA9) 和 Type C 连接器 A7/B7 至 USB0_DM (SoC 引脚 AA10)

    我没有得到你的观点, SoC 引脚是   . 不是你建议的 AA9 和 AA10。

    3.

    SoC_USB0_VBUS (SoC Pin v8)、保持原始设计

    SOC_USB0_VBUS 网络与初始网络具有相同的连接、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender Sharma、

    谢谢你。

    我分享的示例是一个实施示例、而不是过程或指南。

    请相应地使用信号名称并映射到 AM625 引脚。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender Sharma、  

    SoC_USB0_VBUS net 与初始连接相同、 

    器件需要 USB VBUS 连接、主机是可选的。

    请根据 USB 接口配置添加所需的配置并安装电阻器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender Sharma、  

    请检查这是否有帮助。

    (30)【常见问题解答】SK-AM62A-LP:如果没有 PD 控制器、是否可以实现 USB OTG? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender Sharma、  

    请参阅 USB 实现、包括 CC 连接。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender Sharma、  

    Beagle Play 似乎包含 USB Type-C 的器件实现、可以参考。

    https://git.beagleboard.org/beagleplay/beagleplay/?_gl=1%2a1auk9s1%2a_gcl_au%2aMTQwNTQ0ODcxMi4xNzU5NDU2MzM4%2a_ga%2aNTI5NTQ0MzM4LjE3NTk0NTYzMzg.%2a_ga_QFNPJG9CM8%2aczE3NTk3Njk2OTgkbzMkZzEkdDE3NTk3Njk2OTgkajYwJGwwJGgw

    此致、

    Sreenivasa.