请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J722SXH01EVM主题:AM67 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、TI 专家
我 已经验证了关于 eMMC boot0/1 分区的 CSAE、如果 eMMC boot0/1 分区为空白、无法成功从 UART 备份引导模式引导、但是、本文档 “J722S TDA4VEN TDA4AEN AM67 处理器器件版本 1.0 技术参考手册“的第 5.1.2 章表明 不支持备份引导模式。 所示。

引导开关设置 : 从 eMMC 的 Boot0/1 分区引导、
主引导模式为 eMMC Boot0/1 分区的情况下、备份引导模式为 UART.、如下所示。
SW3[1:8]= 1101 0010 且 SW4[1:8]= 0011 0100
“如果 eMMC boot0/1 分区为空白、以至于成功从 UART 备份引导模式引导“、 为什么?

您能解释一下吗?
谢谢
毛江