This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:eMMC Boot0/1 分区确实支持备份引导模式

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571814/j722sxh01evm-emmc-boot0-1-partition-do-support-backup-boot-mode-acctually

器件型号:J722SXH01EVM
主题:AM67 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家

我 已经验证了关于 eMMC boot0/1 分区的 CSAE、如果 eMMC  boot0/1  分区为空白、无法成功从 UART 备份引导模式引导、但是、本文档 “J722S TDA4VEN TDA4AEN AM67 处理器器件版本 1.0 技术参考手册“的第 5.1.2 章表明 不支持备份引导模式。  所示。

引导开关设置 :  从 eMMC 的 Boot0/1 分区引导、  

主引导模式为 eMMC Boot0/1 分区的情况下、备份引导模式为 UART.、如下所示。

SW3[1:8]= 1101 0010 且 SW4[1:8]= 0011 0100

“如果 eMMC  boot0/1 分区为空白、以至于成功从 UART 备份引导模式引导“、 为什么?

您能解释一下吗?

谢谢

 

毛江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的茂江:

    我本周因国家节假日而离职。 我将在下星期一针对此查询返回给您。 提前感谢您的耐心。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的茂江:

    "如果“如果 eMMC  boot0/1 分区为空白、无法成功从 UART 备份引导模式引导、“ 为什么?

    很抱歉、延迟的回复。 在您的情况下、您使用 UART 作为备份引导模式、根据 TRM、支持 UART 备份引导模式。

    此致

    Gokul