This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P55X:电路板未上电、LED 未亮起。

Guru**** 2572115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562487/tmdscncd28p55x-board-is-not-powering-on-led-is-not-glowing

器件型号:TMDSCNCD28P55X


工具/软件:

客户于 8 月 22 日购买了器件、但电路板未通电。 似乎在到达时已经死了。

请提出建议。 此 DOA 部件是否需要装运?

请确认。

此致、

Venu CK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    这些板在发货前会进行测试、因此我看不到为什么它无法正常工作。 您能提供有关电路板已通电以及电路板外观的视频吗?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面有关加电电路板的视频。

    根据用户手册、板载 LED D3、D5、D6、D7 必须亮起。 但是、在提供的电路板上、LED D3(在 USB-C 旁边)不会亮起。 此外、 连接后电路板会立即开始过热、指示可能的故障。

    请 尽早提供分辨率、因为连接到 PC 时无法检测到电路板、并且电路板无法按照用户手册(另附)中的说明运行

     

    https://drive.google.com/file/d/1Q8zLbuaVE1TVIdjOAY_ty_utE5etF3mt/view?usp=drive_link

    此致、

    Venu CK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    我正在就此与我们的专家 Renan 合作、我们得出结论:LDO 和 C2000 MCU 存在一些组装问题。 这保证客户可以更换主板

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    关于故障分析、 由于 TI 已确认电路板有缺陷、我们能否索赔退款。

    请确认您是否只能发放点数、而不能退回点数、因为它只有 1 台 PC。

    此致、

    Venu CK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    我不支持购买或故障分析、我想您必须联系支持人员 https://www.ti.com/info/customer-support.html  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、我已记录 CPR251131345、请帮助进行检查、并提供最早的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    请将我添加到电子邮件链 p-Luong (at) TI.com 中

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 TI 发送的电子邮件、请参阅以下 URL 进行相应操作、但没有回复电子邮件 ID:
    无法将您添加到电子邮件中。

    https://www.ti.com/productreturns/docs/showAnalogueSummary.tsp?returnId=CPR251131345

    此致、

    Venu CK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    让我与内部支持团队讨论这个问题、然后跟进

    此致、

    彼得