This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:申请有关将 tisdk-tiny-initramfs 刷写到 AM62L EVM eMMC 的指导

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573729/am62l-request-for-guidance-on-flashing-tisdk-tiny-initramfs-to-am62l-evm-emmc

器件型号:AM62L


工具/软件:

我正在努力优化 AM62L 的启动时间、并成功构建了 tisdk-tiny-initramfs 目标。

我的目标是刷写生成的 initramfs 二进制文件(fitImage-am62lxx-evm.bin.bin?) AM62L EVM 的 eMMC 接口、以进行 eMMC 引导操作。

我通常使用 USB DFU 和 TI 的 Snagfactory 工具进行刷写。

对*。wic 映像的当前刷写过程
我已使用 Snagfactory 成功刷写了 tisdk-default-image 和 tisdk-tiny-image(生成一个*。wic 文件)、其配置与以下类似:

电路板:
“0451:6165":“:“am62l3"</s>“

soc 型号:
am62l3-固件:
tiboot3:
路径:“c:/Users/abc/Desktop/AM62L/tiboot3.bin
TISPL:
路径:“c:/Users/abc/Desktop/AM62L/tispl.bin
U-boot:
路径:“c:/Users/abc/Desktop/AM62L/u-boot.img

am62l3-任务:
-目标设备:mmc0
fb-buffer-addr:0x82000000
fb-buffer-size:0x7000000

-任务:重置

-任务:闪存
参数:
-图片:“ c:/Users/abc/Desktop/AM62L/tisdk-tiny-image-am62lxx-evm.rootfs.wic “
图像偏移:0x0

tisdk-tiny-initramfs build 的输出是二进制文件 (*。bin)、而不是预期的*。wic 映像、它似乎与上述 Snagfactory 配置的任务:flash 参数不兼容。

您能否提供有关如何执行以下操作的指导或文档:

修改 Snagfactory 配置 (*。yaml)、以正确地将 tisdk-tiny-initramfs 二进制文件刷写到 AM62L EVM eMMC?

或者、是否有不同的建议刷写方法将 initramfs 二进制文件部署到 eMMC 以成功进行 eMMC 引导?

如果能就从 eMMC 部署和引导 initramfs 目标的正确程序提供任何建议、都将不胜感激。

感谢您的时间和专业知识!