工具/软件:
我正在努力优化 AM62L 的启动时间、并成功构建了 tisdk-tiny-initramfs 目标。
我的目标是刷写生成的 initramfs 二进制文件(fitImage-am62lxx-evm.bin.bin?) AM62L EVM 的 eMMC 接口、以进行 eMMC 引导操作。
我通常使用 USB DFU 和 TI 的 Snagfactory 工具进行刷写。
对*。wic 映像的当前刷写过程
我已使用 Snagfactory 成功刷写了 tisdk-default-image 和 tisdk-tiny-image(生成一个*。wic 文件)、其配置与以下类似:
电路板:
“0451:6165":“:“am62l3"</s>“
soc 型号:
am62l3-固件:
tiboot3:
路径:“c:/Users/abc/Desktop/AM62L/tiboot3.bin
TISPL:
路径:“c:/Users/abc/Desktop/AM62L/tispl.bin
U-boot:
路径:“c:/Users/abc/Desktop/AM62L/u-boot.img
am62l3-任务:
-目标设备:mmc0
fb-buffer-addr:0x82000000
fb-buffer-size:0x7000000
-任务:重置
-任务:闪存
参数:
-图片:“ c:/Users/abc/Desktop/AM62L/tisdk-tiny-image-am62lxx-evm.rootfs.wic “
图像偏移:0x0
tisdk-tiny-initramfs build 的输出是二进制文件 (*。bin)、而不是预期的*。wic 映像、它似乎与上述 Snagfactory 配置的任务:flash 参数不兼容。
您能否提供有关如何执行以下操作的指导或文档:
修改 Snagfactory 配置 (*。yaml)、以正确地将 tisdk-tiny-initramfs 二进制文件刷写到 AM62L EVM eMMC?
或者、是否有不同的建议刷写方法将 initramfs 二进制文件部署到 eMMC 以成功进行 eMMC 引导?
如果能就从 eMMC 部署和引导 initramfs 目标的正确程序提供任何建议、都将不胜感激。
感谢您的时间和专业知识!