请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6412工具/软件:
我们计划 在 AM6412 上使用 PCIe 接口根复合体。
我们将从 AM6412 生成 PCIe 参考时钟。
我们的设计包括可能安装、也可能未安装的 PCIe 端点。
我们想使用 CLKREQn(D16 焊球)作为一种(自动)确定 PCIe 接口是处于运行状态还是安静状态的方法。
Q1/您能否告诉我、Linux(和 u-boot)是否支持正确支持 CLKREQn 引脚?
Q2/如果是、这是 DTS 驱动程序配置还是 ASPM 配置?
谢谢、
Steve