This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:使用引脚 CLKREQn

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574263/am6412-using-pin-clkreqn

器件型号:AM6412


工具/软件:

我们计划 在 AM6412 上使用 PCIe 接口根复合体。

我们将从 AM6412 生成 PCIe 参考时钟。

我们的设计包括可能安装、也可能未安装的 PCIe 端点。

我们想使用 CLKREQn(D16 焊球)作为一种(自动)确定 PCIe 接口是处于运行状态还是安静状态的方法。

Q1/您能否告诉我、Linux(和 u-boot)是否支持正确支持 CLKREQn 引脚?

Q2/如果是、这是 DTS 驱动程序配置还是 ASPM 配置?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    CLKREQn 引脚不用于 AM64x EVM 上的 PCIe 功能。

    根据 AM64x TRM 的第 12.2.2.4.3 节(PCIe 子系统电源管理)中的说明、CLKREQn 引脚似乎不需要任何软件控制。