This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A7 无法启动

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569854/am62a7-q1-am62a7-can-not-boot-up

器件型号:AM62A7-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM62A7SK-AM64B

工具/软件:

我的 AM62A7 EVM 板无法启动、甚至在 UART 控制台上没有输出。我尝试使用 MCU_HEADER 验证 A53 和 MCU 之间通过 UART 的通信。 我将 MCU_UART0_RTS_CONN(引脚 19)和 MCU_UART0_TXD_CONN(引脚 17)连接到外部 FT232 的 TX 和 RX 端口。 我使用了命令 echo “hello">“>/dev/ttyS4、其中 ttyS4 对应于 MCU_uart0。 但是、在连接过程中、我意外地将 FT232 的 GND 连接到 MCU 引脚 1(或者,这可能是由于引脚 17 和引脚 19 之间的短路)。 现在、无论是从 SD 卡、eMMC 还是 UART 引导、串行端口都没有输出。 我测试了电压、它们是正常的。 TI 专家、应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的查询!

    现在我有几个问题:

    [报价 userid=“671874" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569854/am62a7-q1-am62a7-can-not-boot-up ]我将 MCU_UART0_RTS_CONN(引脚 19)和 MCU_UART0_TXD_CONN(引脚 17)连接到外部 FT232 的 TX 和 RX 端口。

    1.您是指 MCU_UART0_RXD_CONN (pin13) 而不是 MCU_UART0_RTS_CONN (pin17) 吗? 通常、RXD(而非 RTS)应连接到 FT232 TX 引脚。

     

    但是、在连接过程中、我不小心将 FT232 的 GND 连接到 MCU 引脚 1(或者可能是由于引脚 17 和引脚 19 之间短路)

    请您确认我的理解是否也有 MCU 接头引脚 1 短接至 GND 或两者之间短路 MCU 接头引脚 17 和引脚 19 导致此问题的原因是什么?  

    感谢您的耐心!

    此致、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是的、最初的目的是将 RXD 和 TXD 与 FT232 TX 和 RX 连接、但实际上、由于我的疏忽、导线连接不正确的、Ω 、导致引脚 19 和引脚 17 连接在一起

    请确认我的理解是否也是这样 MCU 接头引脚 1 短接至 GND 或两者之间短路 MCU 接头引脚 17 和引脚 19 导致此问题的原因是什么?  [/报价]

    当前的问题是、无论我选择哪种引导模式 (SD、EMMC、UART)、评估模块都无法启动、并且串行端口、没有输出

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    1. 在您的 AM62A SKEVM 图像上,我看到 —  LD7、LD8、LD4、LD2、LD3 亮起。  

    但请您告诉我: 哪些 LED 指示灯持续亮起 ? 是否有任何闪烁的 LED? 红色 LED 是否打开?

    请查看 PCB 的两侧、  重置引脚。

    [引用 userid=“671874" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569854/am62a7-q1-am62a7-can-not-boot-up ]我测试了电压、它们是正常的。

    2.目前、电路板上电后、在 J18 MCU 接头引脚 1 (VCC_3V3_SYS) 和引脚 27 (GND) 之间持续测量大约 3.3V 电压、正确吗?

    3.你能再测试一下吗 以 UART 引导模式引导 按照检查步骤操作:

    3.1 确保正确选择 UART 引导模式、并根据部分调整引导开关:

    AM62Ax SKEVM MCU 加上 SDK 文档

    部分“EVM 设置/其他详细信息/引导模式/UART 引导模式“

    3.2 选择引导模式后、在电路板上选择 Power -off ->、 然后执行测试。

    3.3 确保您的 Linux 串行 COM 终端应用程序连接到正确的虚拟 COM 端口、并且端口设置为 115200bps、模式:8N1。

    如果 EVM 正常运行、它应该每秒或每两次在控制台上自动打印一次字符“C"。“。  

    如需在 UART 引导模式下进行此测试、请参阅以下示例 e2e 主题(仅供参考,因为它适用于 SK-AM64B):

    执行 UART 引导模式 EVM 打印“C"测试“测试

    我希望这有助于执行初始诊断并继续分析。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    感谢您的帮助!
    我切换到 UART 模式、然后再次对其进行测试、在 AM62A SKEVM 板上 LED7、LED8、LD3、LD4 LD2 一直亮起、红色 LED 未亮起、

    当前、给电路板上电后、 J18 MCU 接头引脚 1 (VCC_3V3_SYS) 和引脚 27 (GND) 之间的电压测量值始终约为 3.3V、正确吗?

    是的、 测试正确、引脚 1 和引脚 27、电压为 3.295V。  
    COM 波特率是 115200 模式 8n1、但 COM 始终没有任何输出  

    BTW、我还测试引脚 23 (MCU_RESETSTATz) 并注意到它为低电平、  
    MCU_RESETSTATz 状态引脚
    MCU_RESETSTATz 引脚指示器件的内部复位状态(低电平有效)。 处于低电平时
    表示 MCU 域和 MAIN 域处于热复位状态。 当为高电平时、则表示 MCU 耗尽
    热复位状态。 有关主域复位状态、请参阅第 6.3.3.4 节。
    通常情况下、这个值应该很高、而不是很低、对吧? 但我不知道如何分析根本原因、您能给我一些建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    MCU_RESETSTATz 引脚指示器件的内部复位状态(低电平有效)。 处于低电平时
    表示 MCU 域和 MAIN 域处于热复位状态。

    您是否可以测量施加在 SoC 输入端的信号:

    MCU_PORz(测量 J8.CONN_MCU_PORz、以及 TP69 测试点)、

    MCU_RESETz (J8.CONN_MCU_RESETz 和 TP80)

    RESET_REQz (TP87)?

    由于其中一些输入卡在低电平而触发、AM62A7 热复位可能会永久激活。 某些 J8 可用信号 (CONN_MCU_PORz 或 CONN_MCU_RESETz) 是否会短接至 GND?

    请告诉我结果。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    感谢您的帮助!

    我测量了 AM62A7 SOC 硬件的信号、 发现一个 晶体振荡器无法正常工作、然后向硬件工程师寻求帮助并更换了一个 互补金属氧化物半导体、这个问题得到了解决。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    我无法连接 — 故障 CMOS 晶体管和不工作的晶体振荡器之间。 也许这是巧合,或者不是。 希望收集有关硬件修复的更多详细信息。

    然而,我很高兴你和你的硬件工程师找到了根本原因,你可以再次运行你的电路板!

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anastas Yordanov、
    硬件工程师发现 COMS 晶体管损坏、导致 AM62A7 SOC 复位引脚保持在高电平(或低电平)状态、使得 AM62A7 一直处于复位状态。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    非常感谢您帮助我们了解板级硬件故障的根本原因。

    此致、

    Anastas Yordanov