Thread 中讨论的其他器件:AM62A7、 SK-AM64B
工具/软件:
我的 AM62A7 EVM 板无法启动、甚至在 UART 控制台上没有输出。我尝试使用 MCU_HEADER 验证 A53 和 MCU 之间通过 UART 的通信。 我将 MCU_UART0_RTS_CONN(引脚 19)和 MCU_UART0_TXD_CONN(引脚 17)连接到外部 FT232 的 TX 和 RX 端口。 我使用了命令 echo “hello">“>/dev/ttyS4、其中 ttyS4 对应于 MCU_uart0。 但是、在连接过程中、我意外地将 FT232 的 GND 连接到 MCU 引脚 1(或者,这可能是由于引脚 17 和引脚 19 之间的短路)。 现在、无论是从 SD 卡、eMMC 还是 UART 引导、串行端口都没有输出。 我测试了电压、它们是正常的。 TI 专家、应该如何解决这个问题?