This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在 uboot 中探测 DSS

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570517/am625-probe-dss-in-uboot

器件型号:AM625


工具/软件:

您好:Champs:

在 uboot 阶段、我的客户需要显示启动屏幕、现在、如何让客户在 uboot 中探测 DSS? 他使用的是 10.01 SDK。

他研究了这 2 个 E2E、但仍无法探测 DSS。

      https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1405362/am623-the-probe-function-in-tidss_rv-c-in-uboot-cannot-be-executed

     https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-Splash-Screen.html?highlight=splash

有没有更快的方式?   

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、通过研究以下内容:

          https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-Splash-Screen.html?highlight=splash

    我的客户已经更改了 DDR、他们正在使用串行 NAND 闪存。

          因此、有一些问题:

            问题 1: 他们是否需要更改此接口的 DDR?

                  #DDR 地址,用于从引导介质加载映像

                  splashimage=0x80200000

            问题 2: 他们是否需要更改此数组中的元素?

                  静态结构体 splash_location default_splash_location[]=

    BR RioThanks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     他们是否遇到任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    这是客户的日志。

    #1。 它们使用 512MB DDR4。

    #2. 此地址没有错误:==>  (loadaddr=0x82000000):

    #3. 如何解决此问题?

    BR Rio

    注意: BL31:v2.11.0(发行版):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty

    注意: BL31:制造时间: 2024 年 11 月 1 日 04:20:32

     

     

    U-Boot 2024.04-脏污 (2025 年 9 月 30 日 — 10:34:51 +0800)

     

    SoC:  AM62X SR1.0 HS-SOC FS

    型号:Texas Instruments AM625 SK

    EEPROM 在 0x50 处不可用、尝试在 0x51 处读取

    读取 0x51 处的板载 EEPROM 失败–121

    DRAM: 475 MIB(有效值 512 MIB)

    内核: 80 个器件、33 个类、器件树:单独

    NAND: 0 MIB

      MMC:MMC@fa00000:1.

    正在从 MMC 加载环境... 未找到 MMC 设备 0

    ***警告 — 未找到 MMC 卡、使用默认环境

     

    IN:   串行

    输出:  串行

    错误:  序列

    EEPROM 在 0x50 处不可用、尝试在 0x51 处读取

    读取 0x51 处的板载 EEPROM 失败–121

    将 BUS 设置为 1

    0000:2B 00   +。

    0084:2B 00   +。

    00c4:00 00   ...

    0094:00 00   ...

    00d4: BD 90   ..

    第 0084 章:我的心    

    00c4:52 50   RP

    0094:52 50   RP

    00d4: 8e 40   .@

    NET  :无法获取 MDIO@f00 的 PHY:地址 0

    am65_cpsw_Nuss_port Ethernet@8000000port@1:phy_connect () 失败

    未找到以太网。

     

    按任意键停止自动引导: 0

    => ls MMC 1

      319850  tiboot3.bin

     1249495  tispl.bin

     1310899  u-boot.img

     1311667  u-boot_nand.img

     8358687  uImage.gz

       58030  k3-am625-sk.dtb.img

    13397064  rootfs.bin.lzo.img

      131072  uEnv.img

    48758784  HMI.ubi

     1966080  boot_bak.ubi

           8  crc.dat

       12285  ti_logo_414x97_32bpp.bmp.gz

      160770  ti_logo_414x97_32bpp.bmp

     

    13 个文件、0 个目录

     

    => fatload mmc 1 $loadaddr ti_logo_414x97_32bpp.bmp

    错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9c800000 size=300000 flags=4)

    错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9cb00000 size=100000 flags=4)

    错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9cc00000 size=e00000 flags=4)

    160770 (0x13B) 字节在 46ms (3.3MiB/s) 内读取

    => bmp display $loadaddr m m

    =>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在此 config => CONFIG_VIDEO_TIDSS 上进行调整后的另一个日志

    而“bmp display $loadaddr m 将导致系统复位。

    開啟CONFIG _视频_ TIDSS後、bmp display $loadaddr m m會reset、

     

    但是在uboot下dm 树、video和panel是沒有probe的。

    视频        0 []    tidss_drv            |  -- dss@30200000

    pinctrl      2 []    single-pinctrl       |  `- pinctrl@a40000

    pinconfig   18 []    pinconfig            |      `- cpsw-cpts

    CLK          1 []    FIXED_FACTOR_Clock   |-- clock-divider-oldi

    nop          0 [+]  gpio_led_wrap        |-- LED

    LED          0 [+]  GPIO_LED             |  |- led-0

    LED          1 [+]  gpio_led             |  `- bl_en

    CLK          2 []    FIXED_CLOCK          |- clk-0

    调节器    0[]     调节器固定      |--调节器–0

    调节器    1 []    调节器固定      |--调节器–1

    调节器    2 []    调节器固定      |--调节器–2

    调节器    3 []    调节器固定      |--调节器–3

    调节器    4 []    GPIO 调节器       |--调节器 4

    调节器    5 []    调节器固定      |--调节器 5

    Panel        0 []    simple_panel         |-- panel-lvds

     

    日志:

    U-Boot 2024.04-脏污 (2025 年 9 月 30 日 — 11:21:43 +0800)

     

    SoC:  AM62X SR1.0 HS-SOC FS

    型号:Texas Instruments AM625 SK

    EEPROM 在 0x50 处不可用、尝试在 0x51 处读取

    读取 0x51 处的板载 EEPROM 失败–121

    DRAM: 475 MIB(有效值 512 MIB)

    内核: 81 个器件、34 个 uclasses、器件树:单独

    NAND: 0 MIB

      MMC:MMC@fa00000:1.

    正在从 MMC 加载环境... 未找到 MMC 设备 0

    ***警告 — 未找到 MMC 卡、使用默认环境

     

    IN:   串行

    输出:  串行

    错误:  序列

    EEPROM 在 0x50 处不可用、尝试在 0x51 处读取

    读取 0x51 处的板载 EEPROM 失败–121

    将 BUS 设置为 1

    0000:2B 40   +@

    0084:2B 40   +@

    00c4:00 d0   ...

    0094:00 d0   ...

    00d4:BD 70   .p

    0084:BD 70   .p

    00c4:52 c0   R.

    0094:52 c0   R.

    00d4: 91 10   .

    NET  :无法获取 MDIO@f00 的 PHY:地址 0

    am65_cpsw_Nuss_port Ethernet@8000000port@1:phy_connect () 失败

    未找到以太网。

     

    按任意键停止自动引导: 0

    => ls MMC 1

      319850  tiboot3.bin

     1249495  tispl.bin

     1316219  u-boot.img

     1316995  u-boot_nand.img

     8358687  uImage.gz

       58030  k3-am625-sk.dtb.img

    13397057  rootfs.bin.lzo.img

      131072  uEnv.img

    48758784  HMI.ubi

     1966080  boot_bak.ubi

           8  crc.dat

      160770  ti_logo_414x97_32bpp.bmp

     

    12 个文件、0 个目录

     

    => fatload mmc 1 $loadaddr ti_logo_414x97_32bpp.bmp

    错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9c800000 size=300000 flags=4)

    错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9cb00000 size=100000 flags=4)

    错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9cc00000 size=e00000 flags=4)

    160770 (0x13B) 字节在 47ms (3.3MiB/s) 内读取

    => bmp display $loadaddr m m

    “同步中止“处理程序、ESR 0x96000044、far 0xffffffff700000

    ELR:000000008087d87c LR:000000008087d818(重新定位)

    ELR: 000000009da3487c LR : 000000009da34818

    x0:000000009b9b1c60 x1:ffffffffff700000

    x2:fffffffffffffffca000 x3:000000000000

    x4:0000000000000000 x5:000000009b9b1c60

    X6:0000000000000000 x7:000000000000000a

    x8:0000000000002a74 x9:000000009b98375c

    X10:0000000000000003 x11:0000000000002a34

    x12:0000000000000000 X13:000000009b984540

    X14:00000000ffffffff x15:000000009b983a68

    x16:000000009da348ac X17:0000000000000000

    X18:000000009b996d80 x19:0000000000000000

    x20:000000009b99a2a0 x21:000000009b99a340

    x22:000000009b983a50 x23:0000000000000005

    x24:000000009dae8da4 x25:000000000000

    X26:0000000000000000 X27:0000000000000000

    X28:000000009b9ad340 X29:000000009b9839f0

     

    代码:f9401001 8b020022 eb02003f 54fffec2 (b8004433)

    正在重置 CPU...

     

    正在重置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个 E2E 是相关的吗? PLZ 确认。

    我的客户正在使用 10.1 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、
    您正在使用的 U-Boot 具有一个“dirty"标签“标签、这意味着存在自定义更改。 您能分享 U-Boot 差异吗?  
    此外、我期望默认 loadaddr 为 0x82000000、而不是 0x80200000。
    您可能尝试覆盖现有数据。 请使用 0x82000000 作为 loadaddr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divy:

    客户已尝试过、请查看下面的日志。

    1 个关键信息是:

       客户希望探测 TI_DSS、但不能探测 DSS。

    有何评论?

    BR Rio

    => ls MMC 1

      319718  tiboot3.bin

     1249363  tispl.bin

     1316563  u-boot.img

     1317339  u-boot_nand.img

     8359052  uImage.gz

       58018  k3-am625-sk.dtb.img

    13397103  rootfs.bin.lzo.img

      131072  uEnv.img

    48758784  HMI.ubi

     1966080  boot_bak.ubi

           8  crc.dat

       76216  receive_uart

       76216  receive_UART_flow

       83983  mp.log

      160770  ti_logo_414x97_32bpp.bmp

     

    15 个文件、0 个目录

     

    => fatload MMC 1 0x82000000 ti_logo_414x97_32bpp

    无法加载“ti_logo_414x97_32bpp"</s>“

    =>注意: BL31:v2.11.0(发行版):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty

    注意: BL31:制造时间: 2024 年 11 月 1 日 04:20:32

    IN:   串行

    输出:  串行

    错误:  序列

    EEPROM 在 0x50 处不可用、尝试在 0x51 处读取

    读取 0x51 处的板载 EEPROM 失败–121

    将 BUS 设置为 1

    0000:2B 20   +

    0084:2B 20   +

    00c4: 00 90   ..

    0094: 00 90   ..

    00d4:是 d0   ..

    第 0084 章:我是不是也不知道    

    00c4:52 90   R.

    0094: 52 90   R.

    00d4: 8F a0   ..

    NET  :无法获取 MDIO@f00 的 PHY:地址 0

    am65_cpsw_Nuss_port Ethernet@8000000port@1:phy_connect () 失败

    未找到以太网。

     

    按任意键停止自动引导: 0

    => ls MMC 1

      319718  tiboot3.bin

     1249363  tispl.bin

     1316563  u-boot.img

     1317339  u-boot_nand.img

     8359052  uImage.gz

       58018  k3-am625-sk.dtb.img

    13397103  rootfs.bin.lzo.img

      131072  uEnv.img

    48758784  HMI.ubi

     1966080  boot_bak.ubi

           8  crc.dat

       76216  receive_uart

       76216  receive_UART_flow

       83983  mp.log

      160770  ti_logo_414x97_32bpp.bmp

     

    15 个文件、0 个目录

     

    => fatload MMC 1 0x82000000 ti_logo_414x97_32bpp.bmp

    错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9c800000 size=300000 flags=4)

    错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9cb00000 size=100000 flags=4)

    错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9cc00000 size=e00000 flags=4)

    160770 (0x13B) 字节在 41ms (3.7MiB/s) 内读取

    => bmp 显示 0x82000000

    “同步中止“处理程序、ESR 0x96000044、far 0xffffffff700000

    ELR: 000000008087db88 LR : 000000008087db24 (reloc)

    ELR: 000000009da34b88 LR: 000000009da34b24

    x0:000000009ba750c0 x1:ffffffffff700000

    x2:fffffffffffffffca000 x3:000000000000

    x4:0000000000000000 x5:000000009ba750c0

    X6:0000000000000000 x7:000000000000000a

    x8:0000000000002a68 x9:000000009b98392c

    X10:0000000000000003 x11:0000000000002a28

    x12:0000000000000000 X13:000000009b984840

    X14:00000000ffffffff x15:000000009b983c38

    x16:000000009da34b8 X17:0000000000000000

    X18:000000009b996d80 x19:0000000000000000

    x20:000000009b99a2a0 x21:000000009b99a340

    x22:000000009b983c20 x23:0000000000000005

    x24:000000009dae90e4 x25:000000000000

    X26:0000000000000000 X27:0000000000000000

    X28:000000009ba8de40 X29:000000009b983bc0

     

    代码:f9401001 8b020022 eb02003f 54fffec2 (b8004433)

    正在重置 CPU...

     

    正在重置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的 uboot 差异。 这不是 TI 提供的默认 U-Boot 中的行为、我最终无法重现您的问题
    另外、请使用代码块发布控制台日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divy:

    是的,我知道,我正在等待我的客户回复的差异, PLZ 等待。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diya:

      #1。 请注意:用于串行 NAND 闪存引导的客户仅补丁。

      #2. 客户无法共享其差异。

      #3. 我如何让他们共享 uboot 的映射文件、然后您查找“LR"寄存“寄存器来跟踪代码?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“85279" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570517/am625-probe-dss-in-uboot/6051595 此地址没有错误:==>  (loadaddr=0x82000000): [/报价]

    由于这些是客户无法共享的自定义更改、因此我们很难支持这一点。
    另外、我还记得您提到 loadaddr=0x82000000 没有显示错误、那么为什么在您的后续文章中 他们会再次看到错误? 显然、他们的 uboot 修改存在一些差异、您可能会要求他们恢复这些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divy:

    1 个问题:

     在 uboot 中时、您能否探测 TI DSS?

     如果是、您能向我们分享您的日志+ Uboot 配置吗? (两者。)

    谢谢。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 17056 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.11.0(release):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 04:20:32, Nov  1 2024
    
    U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000)
    
    SoC:   AM62PX SR1.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM62P5 SK
    DRAM:  2 GiB (effective 8 GiB)
    Core:  85 devices, 31 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Warning: ethernet@8000000port@2 (eth1) using random MAC address - 1a:bf:be:d8:c8:39
    , eth1: ethernet@8000000port@2
    Hit any key to stop autoboot:  0
    => printenv loadaddr
    loadaddr=0x82000000
    => fatload mmc 1 $loadaddr ti_logo_414x97_32bpp.bmp
    160770 bytes read in 16 ms (9.6 MiB/s)
    =>

    U-Boot config 是 SDK 中默认提供的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    客户担心这会导致崩溃的原因:

    BR Rio

    => bmp 显示 0x82000000 米

    “同步中止“处理程序、ESR 0x96000044、far 0xffffffff700000

    ELR: 000000008087db88 LR : 000000008087db24 (reloc)

    ELR: 000000009da34b88 LR: 000000009da34b24

    x0:000000009ba750c0 x1:ffffffffff700000

    x2:fffffffffffffffca000 x3:000000000000

    x4:0000000000000000 x5:000000009ba750c0

    X6:0000000000000000 x7:000000000000000a

    x8:0000000000002a68 x9:000000009b98392c

    X10:0000000000000003 x11:0000000000002a28

    x12:0000000000000000 X13:000000009b984840

    X14:00000000ffffffff x15:000000009b983c38

    x16:000000009da34b8 X17:0000000000000000

    X18:000000009b996d80 x19:0000000000000000

    x20:000000009b99a2a0 x21:000000009b99a340

    x22:000000009b983c20 x23:0000000000000005

    x24:000000009dae90e4 x25:000000000000

    X26:0000000000000000 X27:0000000000000000

    X28:000000009ba8de40 X29:000000009b983bc0

     

    代码:f9401001 8b020022 eb02003f 54fffec2 (b8004433)

    正在重置 CPU...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、
    由于我们没有客户的差异、因此我们在这里无法提供太多帮助。 您可能会要求他们使用 CCS 或一些调试器来调试 U-Boot、这是我们在不了解这些更改的情况下可以提供帮助的全部内容。