Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
您好、
我找到了以下 BSDL 文件:sprm840“ 支持的设备:j784s4 修订版 1.0“
- 您能否确认这是 TDA4VH 的正确/最新文件?
- 我在该文件中没有提到 1149.6、但 TDA4VH TRM 规定、1149.6 支持 SERDES =>如何在 SERDES 上使用 1149.6?
此致、
Thibaut
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Thibaut、
TDA4VH 的最新公共文件是您在 TI 网站 https://www.ti.com/lit/zip/sprm840 上引用的文件 。
您好、Richard、
感谢您的回答。
我们需要对交流耦合串行器/解串器链路进行 1149.6 测试。 通过电容器进行直流控制是不可靠的。 我们已在之前的 TI 器件上成功使用了 1149.6 测试、但这些测试通常需要特定的条件(例如最低 JTAG 时钟速度)、这是为 TDA4VH 定义的。
BSDL 文件没有键入 AC_*的单元格、您将如何激活 EXST_TRAIN/PULSE?
此致、
Thibaut
您好、Thibaut、
我向这一领域的设计师所有者提出了一个请求、要求他们了解所支持的内容。 到目前为止、 我认为 TRM 串行器/解串器部分指示 IO 具有 1149.6 功能、但如果完全集成、我不清楚。 在我听到回来之前、我会说它目前不受支持。 ~、我确实根据另一个设计创建了一个 AC_BSDL 文件、而这一设计可能是 W ü 可以使用的。 利用您的工具流、您可以进行一个实验来检查它。 边界扫描单元规格指示存在 AC-DC SEL 选择、该选择将在对串行器/解串器使用 BC 或 AC 单元之间进行选择。 默认值将用于 BC 单元。 如果您激活多路复用器(请参阅 BS 链元件 355)、将选择交流电芯、然后您可以使用列车和脉冲。 我已对测试文件进行 7zip'ed +加密。 密码为“ac"。“。 如果您将此项与原始 冲刺 840 进行比较、您将看到已更改和添加的内容。
您好、Thibaut、
在 EVM 上、我使用可驱动 BSDL 的调试器将 PCIe 连接器相互连接、进行了快速测试。 一个时隙导出 4 个通道、另一个时隙导出 2 个通道。 因此可以进行快速测试。 如果我清除节点 355、则运行 PUSE 或 TRAIN 命令、我确实会看到前两个通道发生的变化、而不会看到其他任何通道发生的变化。 如果我保持 355 高、则没有变化。 如果断开电缆连接、则没有变化 (0)。 我以前没有试过这个测试、所以我认为它是一个积极的测试、因为它符合我的直觉。 我们想看看更完整的通道设置和针对电路板的工具(我使用的是以调试为中心的工具/TRACE32、而不是以 PCB 生产为中心的工具)能带来什么结果、这会很有趣。
初始状态:

清除 355:


执行训练后