This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:边界扫描和放大器;1149.6 支持

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570087/tda4vh-q1-boundary-scan-1149-6-support

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好、

我找到了以下 BSDL 文件:sprm840“ 支持的设备:j784s4 修订版 1.0“

  1. 您能否确认这是 TDA4VH 的正确/最新文件?
  2. 我在该文件中没有提到 1149.6、但 TDA4VH TRM 规定、1149.6 支持 SERDES =>如何在 SERDES 上使用 1149.6?

此致、

Thibaut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thibaut、

    TDA4VH 的最新公共文件是您在 TI 网站 https://www.ti.com/lit/zip/sprm840 上引用的文件 。

    我没有收到任何支持请求  1149.6. 在我所知的少数几种情况下,过去的设备只需使用 1149.1 样式控制即可。  TX 对使得写入 P 将导致 N 上为 0。 这可以提供非常基本的电路板连接覆盖范围。  接下来、我印象中的高速测试总是需要完整的图像。
    我做了快速回顾、我可以看到在 TX 对上激活 AC_2 单元的可能路径、这将实现 EXST_PULSE 和 EXST_TRAIN 的高效使用。  
    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的回答。

    我们需要对交流耦合串行器/解串器链路进行 1149.6 测试。 通过电容器进行直流控制是不可靠的。 我们已在之前的 TI 器件上成功使用了 1149.6 测试、但这些测试通常需要特定的条件(例如最低 JTAG 时钟速度)、这是为 TDA4VH 定义的。

    BSDL 文件没有键入 AC_*的单元格、您将如何激活 EXST_TRAIN/PULSE?

    此致、

    Thibaut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thibaut、

    我向这一领域的设计师所有者提出了一个请求、要求他们了解所支持的内容。  到目前为止、 我认为 TRM 串行器/解串器部分指示 IO 具有 1149.6 功能、但如果完全集成、我不清楚。 在我听到回来之前、我会说它目前不受支持。 ~、我确实根据另一个设计创建了一个 AC_BSDL 文件、而这一设计可能是 W ü 可以使用的。  利用您的工具流、您可以进行一个实验来检查它。  边界扫描单元规格指示存在 AC-DC SEL 选择、该选择将在对串行器/解串器使用 BC 或 AC 单元之间进行选择。 默认值将用于 BC 单元。 如果您激活多路复用器(请参阅 BS 链元件 355)、将选择交流电芯、然后您可以使用列车和脉冲。  我已对测试文件进行 7zip'ed +加密。  密码为“ac"。“。  如果您将此项与原始 冲刺 840 进行比较、您将看到已更改和添加的内容。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/J784S4_5F00_bsdl_5F00_220307_5F00_ac_5F00_exp.7z

     
    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你理查德,我会试图找到一些时间来测试你的文件本周,或至少下周.

    我们非常有兴趣了解支持的内容和限制是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thibaut、

    在 EVM 上、我使用可驱动 BSDL 的调试器将 PCIe 连接器相互连接、进行了快速测试。 一个时隙导出 4 个通道、另一个时隙导出 2 个通道。  因此可以进行快速测试。  如果我清除节点 355、则运行 PUSE 或 TRAIN 命令、我确实会看到前两个通道发生的变化、而不会看到其他任何通道发生的变化。  如果我保持 355 高、则没有变化。  如果断开电缆连接、则没有变化 (0)。  我以前没有试过这个测试、所以我认为它是一个积极的测试、因为它符合我的直觉。  我们想看看更完整的通道设置和针对电路板的工具(我使用的是以调试为中心的工具/TRACE32、而不是以 PCB 生产为中心的工具)能带来什么结果、这会很有趣。

    初始状态:

    清除 355:

    执行训练后

    此致、
    理查德·W·