This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:LPDDR4 布局建议

Guru**** 2574485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574059/am67a-lpddr4-layout-recommendation

器件型号:AM67A


工具/软件:

您好、

我的客户询问有关 LPDDR4 配置的问题。
您能否确认以下问题并向我发送您的反馈?

前提:
*客户参考以下两个信息。
  Jacinto7 AM6x/TDA4x/DRA8x LPDDR4 设计指南
  https://www.ti.com/jp/lit/an/spracn9f/spracn9f.pdf
 2. Beagley-AI 板的布局
  https://www.beagleboard.org/boards/beagley-ai

问题 1: 根据设计指南应用手册(位于“1"上方“上方)上方)、“表 3-4 中提供了布局示例。 LPDDR4 的 PCB 堆叠示例“。
此堆叠示例显示为“DBG"(“(数据(数据字节组)分配了“L2"。“。
另一方面、Beagley 的布局(“2"以上“以上)以上)显示 为“DBG"(“(数据(数据字节组)分配了“L3"。“。
客户希望应用与 BeagleY 相同的布局。 但是、当用户应用“DBG"(“(数据(数据字节组)被分配为“L3"的“的布局时、是否有任何问题?

问题 2: 根据 设计指南应用手册(高于“1")“)、 根据 DDR 速度和布局配置、TI 似乎建议使用比一般“FR-4"更“更低的介电常数材料。
在下面的情况下,哪些一般材料“FR-4"或“或低介电常数更好地使用?

- 10 层带背钻
- DDR 速度等级为 3733Mbps

如果你有任何其他准则来确定材料,你能告诉我吗?
(一般而言,我认为用户会执行某种射频测量仿真,但这需要额外的成本,因此如果您有任何标准指南,我们想知道这一点。)  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表 3-4 只是一个示例。  您可以在不同层上对信号组进行路由、这可以通过 BeagleY 板来证明。  但是、您仍需要遵循应用手册中有关布线、偏移、间距等的指南

    可以在较低的频率电平下使用 FR4、但这取决于适当的电路板设计来确保良好的信号完整性。  建议进行电路板仿真。  我们所有的指南都包含在应用手册中。

    此致、

    James