请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623工具/软件:
我们使用 PKCS11 引擎签署 fitImage。 我们使用的是定制器件 密钥名 用于 fitImage 密钥而不是 custMpk。
在 uboot-sign.bbclass 的 do_uboot_assembly fitimage 中、将 fitImage 公钥添加到 u-boot.dtb 签名节点中。
但是、当它 在 do_uboot_assembly _fitimage 中运行 binman 构建时、生成的 u-boot.img 中缺少 u-boot.dtb 中的签名节点。
我可以知道如何使用 binman 工具添加签名吗?