This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:Binman 工具:如何将 fitImage 公钥签名从 u-boot.img 添加到 u-boot.dtb 中

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574062/am623-binman-tool-how-to-add-the-fitimage-public-key-signature-into-u-boot-dtb-from-u-boot-img

器件型号:AM623


工具/软件:

我们使用 PKCS11 引擎签署 fitImage。 我们使用的是定制器件 密钥名 用于 fitImage 密钥而不是 custMpk。

在 uboot-sign.bbclass 的 do_uboot_assembly fitimage 中、将 fitImage 公钥添加到 u-boot.dtb 签名节点中。

但是、当它 在 do_uboot_assembly _fitimage 中运行 binman 构建时、生成的 u-boot.img 中缺少 u-boot.dtb 中的签名节点。

我可以知道如何使用 binman 工具添加签名吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、请忽略此问题。 我找到了根本原因、这是我这边的原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心。 感谢您的更新。