请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4APE-Q1工具/软件:
您好专家、
我的理解是、使用 OSPI 和 LPDDR4 可以进行 DMA 传输、但根据 TRM、似乎不可能实现。 请确认是否可行?

如果无法实现、如果我使用、我们是否需要连接到 MCSPI QSPI 规范启用了 DMA 传输的快速非易失性存储器?
如果是、以下 MCSPI 规格是什么?
-最大时钟频率(我认为 tc (spiclk)= 20ns 可能是 50MHz。
-可以同时使用 SDR 和 DDR 吗?
-我可以在 QSPI 中使用它吗?