This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:使用 OSPI 和 LPDDR4 的 DMA 传输

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573708/tda4ape-q1-dma-transfer-with-ospi-and-lpddr4

器件型号:TDA4APE-Q1


工具/软件:

您好专家、

我的理解是、使用 OSPI 和 LPDDR4 可以进行 DMA 传输、但根据 TRM、似乎不可能实现。 请确认是否可行?

如果无法实现、如果我使用、我们是否需要连接到 MCSPI QSPI 规范启用了 DMA 传输的快速非易失性存储器?

如果是、以下 MCSPI 规格是什么?

-最大时钟频率(我认为 tc (spiclk)= 20ns 可能是 50MHz。

-可以同时使用 SDR 和 DDR 吗?

-我可以在 QSPI 中使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“602160" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573708/tda4ape-q1-dma-transfer-with-ospi-and-lpddr4

    我的理解是、使用 OSPI 和 LPDDR4 可以进行 DMA 传输、但根据 TRM、似乎不可能实现。 请确认是否可行?

    [/报价]

    我也有同样的理解。

    这里的理解可能存在差距。 让我详细了解一下、然后返回给您。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这意味着 FSS 模块中没有集成的 DMA。 它使用来自 SOC 的外部 UDMA。 这已启用。

    如果对此有任何进一步的跟进、请告诉我。

    此致、
    Tanmay