This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:LPDDR4 DQ/DM 至 DQS 偏斜要求

Guru**** 2576275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572434/am6422-lpddr4-dq-dm-to-dqs-skew-requirement

器件型号:AM6422


工具/软件:

根据 AM64x PCB 指南、需要 LP4_DRS5、DQ/DM 到 DQS 的偏斜、最大值为 150psec。  

您能澄清一下最大 150psec 意味着 DQ/DM 到    DQS 的偏差是+/–75ps、这意味着数据字节可以比 DQS 短 75ps(约–450mil)或长 75psec(约+50mil)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为其他 SOC 的参考、DDR4 DQ 至 DQS 偏差要求为+/–10ps;只是想知道+/–75ps(最大值为 150ps)是否是我正确理解的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您在摘录中引用的值来自 AM62A DDR 指南、而不是 AM64x。  该规格适用于整个字节通道上的偏斜。  因此网类别 (DQx、DM 和 DQS) 中最短和最长网之间的差异不能超过 150ps。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJJD:

    感谢您的验证。  

    您是否知道 AM6442x 在 DQx、DM 到 DQS(例如,+/–10ps)之间的最大偏差要求是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM64x 有一个单独的文档: https://www.ti.com/lit/pdf/spracu1

    它显示了更严格的布局要求、仅需 16 位接口(AM62A 具有 32 位接口)即可满足这些要求。  可以放宽其中一些限制、但应运行电路板仿真以确保适当的信号完整性。

    此致、

    James