主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:
HII、
我有一个使用 AM62Lx 微处理器的定制电路板。
它还包含一个不同的 DDR RAM 模块。
我已经使用在线 SysConfig 工具生成了 DDR 配置。
我应该在 Yocto 构建中的何处集成这些更改 — 在 DTSI 文件或头文件中、以应用我的 DDR RAM 更改?
谢谢、
参数
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Parv:
如果您生成了 DDR 配置更改、应该已经在 SysConfig 工具上创建了 dtsi 文件。 请替换您在我们的软件产品中可能收到的现有 AM62L DDR 配置。
此外、您还需要通过上述更改以及与定制电路板相关的 DDR 配置来更改 u-boot 和 TFA。
希望这有所帮助
此致、
Suren
您好、Suren、
根据您的建议、我需要将生成的 dtsi 文件替换为 u-boot-ti-staging 文件夹。
我参考有关如何更换 dtsi 的建议主题。 但是、如 AM62L-PROCESSOR-SDK:1GB DDR 线程的引导打印问题中所述、没有 AM62Lx IG69M-LP4-50-800.dtsi 等文件名、我从其中输入了配置详细信息并根据电路板构建内核。
在 SysConfig 工具中、我收到了附加的映像文件。 
我的 Linux 配置版本是:11.00.15.05
谢谢、
参数
尊敬的 Parv:
如果使用 11.00.15.05 发布的软件、 可以在 board-support/trusted-firmware-a-2.12+git/FDTS 中找到默认 DDR 器件树文件“AM62Lx SKEVM - LP4-50-800.dtsi“
您必须将此文件替换为自定义生成的 DDR dtsi 文件。 此外、如果不保留相同的名称、请修改同一路径中的 k3-am62l-ddr.dts 文件、以包含自定义生成的 dtsi 文件。
希望这有所帮助
此致、
Suren
您好、Suren、
我 在 trusted-firmware-A 文件夹中找到了 k3-am62l-ddr.dts 文件。 我复制了 DDR 配置文件、更新了包含路径、并修改了 k3-am62l-ddr.dts 文件中的存储器大小以匹配我的 RAM 大小。
我还使用以下新 RAM 大小更新了我的内核源代码中的内存节点详细信息:
tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work-shared/am62lxx-evm/kernel-source/arch/arm64/dts/ti/k3-am62l3-evm.dts
然后,我只需要强制重新编译和部署 Trusted-firmware-a.
这是否足以配置自定义 DDR、或者我是否需要更新任何其他内容?
谢谢、
参数