请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1工具/软件:
在线程“OSC1 可选?“中 会上澄清、虽然需要 WKUP_OSC0、但 OSC1 是完全可选的。
但是、具有 OSC1 的目的是什么呢?
在技术参考手册中、图 5-16 和 5-17 似乎 WKUP_OSC0 可用于所有内部时钟、OSC1 实际上是可选的。
不过、数据表和技术参考手册都提到 OSC1 用于向 MCASP 提供音频时钟频率、即在这种情况下、OSC1 实际上是强制性的、还是?
也许除了音频应用之外、是否还有任何其他功能需要使用 OSC1 而不仅仅是 WKUP_OSC0?