This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何在 QNX/器件树中更改 CPU ID?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567735/sk-am62p-lp-how-to-change-cpu-id-in-qnx-device-tree

器件型号:SK-AM62P-LP


工具/软件:

您好团队

我们正在处理 QNX + Altia 应用

我在运行 Altia 应用时得到了错误代码:它调用了 CPU ID 0x10e000f0、但我的 CPU ID 是随机的、为 0x10b000f0 和 0x10c000f0、如何更改 CPU ID?  

 

AM62PX-EVM@QNX:/ti_fs/usr/bin# altia_0815
This is a developmental libary.  This is meant for demonstration purposes only.
This is a test of the bsp_debugMessage function.
Using CPU id as a check 0x10e000f0
Your CPU has an invalid CPU 0x10b000f0
Altia code gen message: Failed to initialize Driver
Altia code gen message: GL display device open failed!
Failed to start Altia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    上述共享数据 (0x10e000f0) 看起来不像 CPU ID

    您能分享有关如何获得此 ID 的更多信息吗?  

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试修改 makefile 来在中构建 QNX 映像  

    mcu_plus_sdk_am62px_11_01_00_16\tools\boot\qnxAppimageGen\board\am62px-sk\config.mak

    应用映像的#a53ss0-0 内核 ID
    BOOTIMAGE_CORE_ID_a53ss0-0 = 0

    我是否尝试将 ID 设置为每个选项都将发生构建错误。  

    BOOTIMAGE_CORE_ID_a53ss0-0 = 0
    BOOTIMAGE_CORE_ID_a53ss0-1 = 1
    BOOTIMAGE_CORE_ID_a53ss1-0 = 2
    BOOTIMAGE_CORE_ID_a53ss1-1 = 3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pu Jia:

    QNX appimage 是一个多核映像、 在 muticore appimage 生成中只有 a53ss0-0 内核 ID 就足够了
    为什么要为所有 A53 内核提供内核 ID?

    默认情况下 makefile 将在不进行任何更改的情况下生成 qnxappimage、您尝试实现的确切用例是什么?

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alita 演示在 SD 卡中运行良好、

    但在 eMMC(MCU 快速引导模式)下启动时、报告同一 EVM 中的错误。

    这就是为什么我想找到一些不同的东西...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pu Jia:

    请分享 有关您所面临问题的更多信息。

    这将有助于我们更好地理解问题。

    此致、
    Vaibhav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Pu Jia:

    您是否仍面临此问题?
    如果不是、请将此主题标记为已解决。

    此致、
    Vaibhav