工具/软件:
您好:
当我将 AM6442 上的 GPIO 引脚配置为输出并将其驱动为低电平时、电压测量值介于 0.2V 至 0.6V 之间、而不是接近 0V。 您能帮助我了解为什么引脚没有完全变为低电平、需要哪些设置或配置才能达到适当的低电平吗?
此外、我们还使用 Linux SDK。 您能否建议如何通过 SDK 或器件树设置或配置 GPIO 引脚的驱动强度?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Anjana:
请注意、我们不支持调整 任何 IO 或外设的驱动强度。 但是、若要正确设置引脚和修改器件树、我建议查看以下 E2E 常见问题 解答:(+)【常见问题解答】PROCESSOR-SDK:使用 AM62 和 AM64 系列处理器在 Linux 中开始使用 GPIO — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛和 (+)【常见问题解答】PROCESSOR-SDK-AM62X:如何从 U-Boot 命令提示符切换 GPIO 和 LED -处理器论坛 — E2E 处理器支持论坛 — TI 处理器。
此致、
Shriya
您好、Anjana、
当我将 AM6442 上的 GPIO 引脚配置为输出并将其驱动为低电平时、电压测量值约为 0.2V 至 0.6V、而不是接近 0V。 您能否帮助我了解引脚为什么没有完全变为低电平、以及需要哪些设置或配置来实现适当的低电平?
请验证 padconfig 中的 TX 位是否已启用。
启用内部上拉或下拉。
如果 IO 驱动可以悬空的外部输入、请添加一个外部拉电阻。
在复位期间和复位后、SoC IO 缓冲器关闭、直到主机软件配置 IO。
此致、
Sreenivasa.