This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何在 AM6442 上使 GPIO 引脚完全处于低电平并设置驱动强度

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568438/am6442-how-to-get-gpio-pins-fully-low-on-am6442-and-set-drive-strength

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好:

当我将 AM6442 上的 GPIO 引脚配置为输出并将其驱动为低电平时、电压测量值介于 0.2V 至 0.6V 之间、而不是接近 0V。 您能帮助我了解为什么引脚没有完全变为低电平、需要哪些设置或配置才能达到适当的低电平吗?

此外、我们还使用 Linux SDK。 您能否建议如何通过 SDK 或器件树设置或配置 GPIO 引脚的驱动强度?

谢谢!