This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:R5F0_0、R5F1_0 运行 FreeRTOS、A53 运行 Linux 时之间的 DDR 存储器共享。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575005/am6421-ddr-memory-sharing-between-r5f0_0-r5f1_0-running-freertos-and-a53-running-linux

器件型号:AM6421


工具/软件:

您好、

      不同应用  

     1) SOC : AM6421

     2)    R5F1_0 内核上运行 MCU + SDK 11.00.00.15、自由 RTOS 运行。

     3)  R5F0_0 内核上的工业通信 SDK 11.00.00.13 、运行免费的 RTOS。

     4) 运行 Linux  的 A53 上的 Processor SDK RT-Linux 11.01.05.03  

       每个内核在 DDR 中都有自己的存储器区域。

         我们是否可以  使用 DMA 访问这些 DDR 内存区域之间的数据?

         R5F0_0 <-> R5F1_0

         从 R5F1_0 访问 R5F0_0 的 DDR 区域

          从 R5F0_0 访问 R5F1_0 的 DDR 区域

           R5F0_0 <->A53

         从 A53 访问 R5F0_0 的 DDR 区域

          从 R5F0_0 访问 A53 的 DDR 区域

           R5F1_0 <->A53

          从 A53 访问 R5F1_0 的 DDR 区域

           从 R5F1_0 访问 A53 的 DDR 区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、域专家在接下来的几天内不在办公室。 请期待响应延迟。