工具/软件:
您好、
不同应用
1) SOC : AM6421
2) R5F1_0 内核上运行 MCU + SDK 11.00.00.15、自由 RTOS 运行。
3) R5F0_0 内核上的工业通信 SDK 11.00.00.13 、运行免费的 RTOS。
4) 运行 Linux 的 A53 上的 Processor SDK RT-Linux 11.01.05.03
每个内核在 DDR 中都有自己的存储器区域。
我们是否可以 使用 DMA 访问这些 DDR 内存区域之间的数据?
R5F0_0 <-> R5F1_0
从 R5F1_0 访问 R5F0_0 的 DDR 区域
从 R5F0_0 访问 R5F1_0 的 DDR 区域
R5F0_0 <->A53
从 A53 访问 R5F0_0 的 DDR 区域
从 R5F0_0 访问 A53 的 DDR 区域
R5F1_0 <->A53
从 A53 访问 R5F1_0 的 DDR 区域
从 R5F1_0 访问 A53 的 DDR 区域