This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:TDA4VEN (J722S):通过 SGMII 在 100M 模式下运行的 Realtek phy NG

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575908/j722sxh01evm-tda4ven-j722s-realtek-phy-ng-in-100m-mode-through-sgmii

器件型号:J722SXH01EVM


工具/软件:

尊敬的专家:

SDK 版本:10.00.00.08

当前情况:
1. TDA4VEN (J722S) 通过串行器/解串器 (SGMII) 连接到 RTL8211FS。
2.连接 1000M 交换机或 1000M 网卡计算机时,网络通信正常, ping 和 iperf3 均正常。
3.使用 100M 交换机或 100M 网卡计算机时。 网络异常、ping 不工作。
4. J721E 勘误表 i2362 指出芯片的前导码输出不正确、需要修改 PHY 配置以忽略该前导码。

问题:

我不知道 TDA4VEN (J722S) 是否也有相同的问题? 还是由于 SGMII 中的 SDK 版本较低和 PHY 配置异常所致?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“632889" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575908/j722sxh01evm-tda4ven-j722s-realtek-phy-ng-in-100m-mode-through-sgmii

    问题:

    我不知道 TDA4VEN (J722S) 是否也有相同的问题? 还是由于 SGMII 中的 SDK 版本较低和 PHY 配置异常所致?

    [/报价]

    是的、J722S 也有相同的问题。 有关更多详细信息、请参阅勘误表手册。
    https://www.ti.com/lit/pdf/sprz575

    请咨询 PHY 供应商、了解它是否支持忽略前导码?

    此致、
    Sudheer