请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J722SXH01EVM工具/软件:
尊敬的专家:
SDK 版本:10.00.00.08
当前情况:
1. TDA4VEN (J722S) 通过串行器/解串器 (SGMII) 连接到 RTL8211FS。
2.连接 1000M 交换机或 1000M 网卡计算机时,网络通信正常, ping 和 iperf3 均正常。
3.使用 100M 交换机或 100M 网卡计算机时。 网络异常、ping 不工作。
4. J721E 勘误表 i2362 指出芯片的前导码输出不正确、需要修改 PHY 配置以忽略该前导码。
问题:
我不知道 TDA4VEN (J722S) 是否也有相同的问题? 还是由于 SGMII 中的 SDK 版本较低和 PHY 配置异常所致?
此致