This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:未能打开 McASP、尽管发送时钟故障检查中没有问题

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572471/sk-am62-failure-to-open-mcasp-despite-no-issues-in-transmit-clock-failure-check

器件型号:SK-AM62
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们遇到了一种情况、即即使发送时钟故障检查通过而没有任何问题、McASP 也无法打开。
我们怀疑根本原因可能与阈值配置有关。

当前值:

  • XCNT: 81–82.
  • XCKCHK_MAX: 90
  • XCKCHK_MIN: 70

这些值被任意设置为处于 81–82 范围内。
我们希望获得有关如何正确配置XCKCHK_MINXCKCHK_MAX阈值以确保 McASP 可靠运行的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、今天是在印度度假、我们的一些同事在那里已离职了几天。 请期待响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    您能否发送 SysConfig 文件、以便我只查看一次?  
    此外、该技术仅用于外部时钟故障检查。  

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    如果 XCNT 范围在 81-82 之间、您是否在存储器浏览器中检查过?
    是否在您的情况下设置了错误位?

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

    感谢您的答复。
    我们已经成功确定了我们一方的合理阈值。
    对问题表示歉意、但请随时关闭此主题。

    作为参考、我们使用此论坛中所述的相同方法、通过日志捕获确认了 XCNT。

    此致、
    Satoshi