请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们遇到了一种情况、即即使发送时钟故障检查通过而没有任何问题、McASP 也无法打开。
我们怀疑根本原因可能与阈值配置有关。
当前值:
XCNT: 81–82.XCKCHK_MAX: 90XCKCHK_MIN: 70
这些值被任意设置为处于 81–82 范围内。
我们希望获得有关如何正确配置XCKCHK_MIN和XCKCHK_MAX阈值以确保 McASP 可靠运行的指导。