This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:MCU_CAN0 总线关闭错误

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573830/processor-sdk-am62x-mcu_can0-bus-off-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

上会出现总线关闭错误 MCU_CAN0 AM62xx 电路板的外部电源接口。 发送 CAN 帧后、接口进入总线关闭状态。 以下是日志:

DTS 配置:
//为 MCU_CAN0 添加了
mcu_mcan0_pins_default:mcu_mcan0_pins_default{
pinctrl-single、pins =<
AM62X_IOPAD (0x038、PIN_INPUT、0)/*(B3) AM62X_MCU_MCAN0_RX\G */
AM62X_IOPAD (0x034、PIN_OUTPUT、0)/*(D6) AM62X_MCU_MCAN0_TX\G */
/*AM62X_IOPAD (0x0f0、PIN_INPUT、7)*//*(Y22) STB1 */
>;
};


root@am62xx-EVM:~# ifconfig -a CAN0 down
root@am62xx-EVM:~# IP link set can0 类型 can bitrate 500000 fd on dbitrate 2000000
root@am62xx-EVM:~# ifconfig -a CAN0 up
[552.923381] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):CAN0:链路准备就绪
root@am62xx-EVM:~# cansend CAN0 113#111213141510
[ 561.841304] m_can_platform 4e00000.can CAN0:总线关闭

root@am62xx-EVM:~#  cansend CAN0 123#11223344556677
root@am62xx-EVM:~#  cansend CAN0 121#11223344556655

 

 

当我给第一次 cansnd 命令得到总线关闭,然后下一次没有得到总线关闭,但数据没有发送

您能帮助我解决这个问题吗?




注意:
1.我们的设计中有其他 CAN (MCAN0)、它采用以下配置。
2. CAN 收发器部件是相同的,因为 CAN 和电压电平是相同的。  

DTS 配置:(工作中的 MCAN)  

//为 mcan0 添加了
main_mcan0_pins_default:main_mcan0_pins_default{
pinctrl-single、pins =<
AM62X_IOPAD (0x1dc、PIN_INPUT、0)/*(E15) AM62X_MCAN0_RX\G */
AM62X_IOPAD (0x1d8、PIN_OUTPUT、0)/*(C15) AM62X_MCAN0_TX\G */
//AM62X_IOPAD (0x0ec、PIN_INPUT、7)/*(AA24) STB0 */
>;
};

root@am62xx-EVM:~# ifconfig -a CAN1 down
root@am62xx-EVM:~# IP link set can bitrate 500000 fd on dbitrate 2000000
root@am62xx-EVM:~# ifconfig -a CAN1 up
[110.438903] IPV6:ADDRCONF(NETDEV_CHANGE):CAN1:链路准备就绪
root@am62xx-EVM:~# cansend CAN1 113#111213141510
root@am62xx-EVM:~# cansend CAN1 113#1111111111


此致、
Honnesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持团队:

    请您解决这些问题。

    此致、

    Honnesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、总线关闭情况与硬件相关、通常不是软件问题。 通常是端接不正确、电缆问题。 这是 TI EVM 还是定制电路板?

    此致、

    Schuyler