This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:Code Composer Studio 12.3

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573896/ccstudio-code-composer-studio-12-3

部件号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:DAC7552C2000WARE

工具/软件:

Code Composer Studio 12.3

在链接过程中 、我得到“'CP'未被识别为内部或外部命令、...“   请参阅下面的。

这是什么原因造成的? 同事可能提供了 CCS 20.0 工程文件、但我确实排除了该文件。  

谢谢、

Paul Hetherington

构建目标:“CMCScannerPlus.Out"</s>“
调用:C2000 链接器
“c:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 /ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/device_support/f2837xs/common/cmd -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --advice:performance=all --define=_flash -define=build_config_debug_flash /ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/device_support/f2837xs/headers/cmd rom_model -o “CMCScannerPlus.Out""./device/device.obj“"./device/device.obj ".2837x/C2000/Example_2837xSSpi_FFDLB.obj"“ ".2837x/C2000/Example_2837xSSpi_FFDLB.obj"<xmt-block0>“ src“ src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/driverlib/f2837xs/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib /BlueCrest/projects/CMCScannerPlusPlus/cmd/2837xS_Generic_FLASH_lnk.cmd

'CP'未被识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 规范的输出段“.strings"</s>“
警告#10210-D:创建默认大小为 0x400 的“.esysmem"段“段;使用-heap 选项更改默认大小
完成构建目标:“CMCScannerPlus.Out"</s>“

Copy <--我添加了这个编译后处理步骤以查看何时执行了编译后处理步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 似乎作为编译后处理步骤尝试执行 Linux“CP"命令“命令(复制)、由于您在 Windows 上、因此失败了。 这个工程是使用 CCS Linux 创建的吗?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我第一次想到的。 但链路中间显示“CP"错误“错误。 “copy"行“行来自我添加的虚拟编译后处理步骤。 在添加“copy"作为“作为编译后处理步骤之前、编译后处理字段为空。

     CCS 20.0 已触及我的工程文件。 这可能是我麻烦的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定它来自哪里。 您能否附加项目元数据文件? 它是项目文件夹中的三个.*项目文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../projectFiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我在那里没有看到任何异常。 也许其中一个链接器 cmd 文件上存在被引用的内容。

    我看到三个被引用:

    fpgo_memory_map.cmd

    F2837xS Headers_nonBIOS.cmd

    2837xS Generic_flash_lnk.cmd

    还能附上这些文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CommandFiles.zip

    不确定  正在使用哪个 F2837xS Headers_nonBIOS.cmd 文件。 包含了来自 5_04 和 6_00 C2000Ware 的那些寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 同样、我在那里看不到任何导致该问题的因素。 我甚至使用您拥有的工程以及您刚刚附加的 cmd 文件、并添加了一些其他示例源来成功构建工程。 是否可以获得整个项目? 我只需要 C2000Ware 提供的源代码。