请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VP-Q1尊敬的 TI 支持部门:
在您过去的帮助下、我们在生产环境中成功地为 J721S2 和 J784S4 器件集成了 u-boot 供电解决方案、从而对空白 PCB 进行快速初始 USB 刷写。
我们目前在所有情况下都遇到(对于所有 Jacinto 7 器件)USB-DFU 板出现 2%至 5%的故障。 出于未知原因、无论是在以下情况下、电路板启动均失败:
- tiboot3-j784s4-hs-fs-evm.bin / tiboot3-j721s2-hs-fs-evm.bin
- tispl.bin
一旦 tispl.bin 成功运行、u-boot.img 步骤永远不会失败、并且 u-boot 成功启动、以便我们可以刷写连接的存储器。
在设置中、我们当前的重试过于复杂、无法实现。
您是否知道使用 USB-DFU 进行 u-boot 时的此故障率?
您是否知道如何降低此错误率?
我期待收到您的回复! 此致、
Andreas