This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:J784S4 / J721S2 DFU-USB u-boot 在 2-5%的情况下偶尔出现故障

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577035/tda4vp-q1-j784s4-j721s2-dfu-usb-u-boot-bring-up-sporadically-fails-in-2-5-of-the-cases

器件型号:TDA4VP-Q1


尊敬的 TI 支持部门:

在您过去的帮助下、我们在生产环境中成功地为 J721S2 和 J784S4 器件集成了 u-boot 供电解决方案、从而对空白 PCB 进行快速初始 USB 刷写。

我们目前在所有情况下都遇到(对于所有 Jacinto 7 器件)USB-DFU 板出现 2%至 5%的故障。 出于未知原因、无论是在以下情况下、电路板启动均失败:

  • tiboot3-j784s4-hs-fs-evm.bin / tiboot3-j721s2-hs-fs-evm.bin
  • tispl.bin

一旦 tispl.bin 成功运行、u-boot.img 步骤永远不会失败、并且 u-boot 成功启动、以便我们可以刷写连接的存储器。
在设置中、我们当前的重试过于复杂、无法实现。

您是否知道使用 USB-DFU 进行 u-boot 时的此故障率?
您是否知道如何降低此错误率?

我期待收到您的回复! 此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    在您的帮助下、我们过去成功地在生产环境中为 J721S2 和 J784S4 器件集成了 u-boot 供电解决方案、从而对空白 PCB 进行快速初始 USB 刷写。

    您能否分享相关的 e2e?

    [引述 userid=“621221" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577035/tda4vp-q1-j784s4-j721s2-dfu-usb-u-boot-bring-up-sporadically-fails-in-2-5-of-the-cases

    在设置中、我们当前的重试过于复杂、无法实现。

    您是否知道使用 USB-DFU 进行 u-boot 时的此故障率?
    您是否知道如何降低此错误率?

    [/报价]

    如果您能对此进行更多详细说明、那将会非常有帮助。

    此致

    Gokul