Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM、 SK-AM64B
工具/软件:
您好、
是否可以将 3.3V 信号直接连接到 MCU_PORZ(B21 引脚)(如我在数据表中可以看到的那样)它是失效防护引脚、或者我们需要任何电平转换器来将电压电平转换为 1.8V

目前在我们的原理图中、我们使用 TXS0102DCTR 来进行电平转换、但我们在 MCU_PORZ(B21 引脚)引脚上没有获得适当的高电压电平、我们得到 的电压为 1.148V、这很正常工作、但我认为我们需要按照数据表遵循 VIH 电平、我们需要最低 1.26V 的 VIH。

如果我们需要使用电平转换器、请根据应用建议正确的器件型号。
此致、
Amit